Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Hitachi Energy: investimenti nella crescita, nella capacità produttiva e nelle competenze.

Features | Milano, Italy | 31.03.2026 | 4 min read

La fabbrica di trasformatori di Monselice al centro della strategia per l’Italia

Da luglio 2020, l'azienda ha investito costantemente in Italia per sostenere la modernizzazione degli stabilimenti e l'ampliamento della capacità produttiva. Poiché l'elettricità è diventata la spina dorsale della sicurezza, della competitività e del futuro digitale dell'Europa, l'Italia – e in particolare Monselice, in quanto polo chiave per la produzione di trasformatori – riveste un ruolo sempre più centrale nella strategia europea dell'azienda.

In un mercato in rapida evoluzione, guidato dall'elettrificazione, dagli obiettivi di sostenibilità e dalla crescita delle energie rinnovabili, Hitachi Energy continua a capitalizzare sulla centenaria esperienza industriale italiana. Il risultato è una presenza nazionale più forte, una crescente capacità di esportazione e un organico che è passato da 740 a oltre 1.100 dipendenti, con una significativa crescita dei ricavi. Guardando al futuro, Monselice è destinata a diventare un pilastro ancora più importante della rete produttiva europea di Hitachi Energy.

Nell’anno in cui si celebrano i cento anni di presenza dell’azienda nella città di Lodi, Hitachi Energy prevede un importante nuovo progetto di investimento: il trasferimento della fabbrica di trasformatori di potenza di Monselice in un'area vicina, oggetto di un intervento di rigenerazione urbana (ex sito Italcementi).

Il progetto, ora nella sua fase finale di pianificazione, mira ad aumentare significativamente la capacità produttiva, favorire nuove assunzioni e contribuire ad affrontare le sfide della catena di approvvigionamento della rete elettrica europea attraverso una produzione più sostenibile e digitalmente avanzata. Il nuovo polo di Monselice diventerà uno dei centri di produzione di trasformatori più moderni e strategicamente importanti d'Europa, supportando direttamente il bisogno del continente di infrastrutture di rete resilienti e ad alta capacità.

Al contempo, questi investimenti apportano un valore tangibile ai clienti in tutta Europa. Dagli operatori di trasmissione e distribuzione che integrano la generazione da fonti rinnovabili e ammodernano le infrastrutture obsolete, alle industrie e ai data center, lo stabilimento di Monselice fornisce trasformatori di potenza all'avanguardia e affidabili, dove e quando sono necessari. Grazie alla combinazione di attrezzature di produzione modernizzate con standard di qualità e sicurezza elevati, Monselice supporta applicazioni critiche per la rete elettrica, contribuendo all'elettrificazione e alla sicurezza energetica dell'Europa.

Rafforzare la produzione a sostegno della transizione energetica europea.

Gli investimenti di Hitachi Energy in Italia rappresentano un contributo strategico alla capacità dell'Europa di accelerare la costruzione della rete ‑ e soddisfare la crescente domanda di elettricità, affrontando uno dei colli di bottiglia più urgenti del continente.

Come evidenziato nelle attuali valutazioni sulla sicurezza energetica, l'Europa si trova ad affrontare una crescente discrepanza tra la domanda di elettricità in rapida crescita e la capacità di infrastrutture di rete obsolete.

Il rafforzamento della rete è diventato una priorità e Hitachi Energy sta rispondendo con un piano di investimenti globale di 9 miliardi di dollari (2020-2027), con una forte attenzione alla produzione di trasformatori.

L'Italia è da tempo parte integrante di questa strategia, sulla spinta delle previsioni di  un aumento strutturale della domanda di energia elettrica, trainato dalla digitalizzazione, dai servizi cloud e dai nuovi data center, in linea con le normative UE in materia di energia, sostenibilità e mercato interno. Tutte le unità operative di Hitachi Energy operano in Italia. Gli investimenti effettuati negli anni in prodotti ad alta tensione, trasformatori e attività di automazione di rete costituiscono elementi fondamentali per la resilienza della filiera della rete europea e rispondono alla crescente domanda di elettricità in Italia.

  • Monselice – Impianti di produzione dei trasformatori moderni, che migliorano la velocità di consegna, la sicurezza e la qualità per le esigenze dell'infrastruttura elettrica europea.
  • Lodi – Una linea di produzione di apparecchiature elettriche con involucro metallico isolate in gas (GIS – Gas Insulated Switchgear) all'avanguardia per baie da 145–170–245–400 kV, inaugurata nel novembre 2025, che quasi raddoppia la capacità del sito di soddisfare l'urgente domanda di apparecchiature di rete in Europa.
  • Santa Palomba – Area test ampliata da 600 a 1.800 m², triplicando lo spazio disponibile e consentendo una più rapida validazione delle apparecchiature essenziali per l'integrazione delle energie rinnovabili e la stabilità del sistema.

Spazi di lavoro moderni e collaborativi

Con un organico cresciuto del 50% dal 2020 e l'introduzione del lavoro ibrido grazie alla politica Smartworking 2.0, Hitachi Energy ha riprogettato i propri uffici per favorire al meglio la collaborazione e il benessere dei dipendenti. La nuova sede centrale di Milano, i nuovi uffici di Genova e gli spazi di lavoro rinnovati a Lodi, Santa Palomba e Monselice sono ambienti moderni che rafforzano il ruolo dell'Italia come polo strategico per i talenti, supportando le competenze necessarie per l'elettrificazione e la trasformazione digitale dell'Europa. In linea con la strategia aziendale di passare a una flotta di auto aziendali completamente elettrica, i principali siti saranno presto dotati di infrastrutture di ricarica rapida.

Acquisizioni mirate

Nel dicembre 2023, Hitachi Energy ha acquisito COET, un'azienda leader nella progettazione e produzione di apparecchiature di potenza per la mobilità elettrica, il settore ferroviario e l'industria, che rafforza la catena del valore dell'elettrificazione in Europa. Con sede a San Donato Milanese, COET collabora da tempo con Hitachi Energy sul portfolio di sistemi di ricarica ad alta potenza Grid-eMotion®, ora in fase di realizzazione a Genova e presto anche a Vicenza.

Nel loro insieme, questi investimenti posizionano l'Italia come uno dei pilastri dell'architettura di sicurezza energetica europea, consentendo al continente di soddisfare la crescente domanda di elettricità, rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento e accelerare la transizione verso un futuro sicuro, sostenibile ed elettrificato.

Per saperne di più

Contatti

Photo of
Cristiana Polloni

Country Communications Italy