Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Společnost Hitachi Energy pomůže modernizovat elektrizaci železniční sítě v České republice rozšířením kapacity napájení

Press Release | Praha, Czech Republic | 01.04.2026 | 4 min read

●     Společnost Hitachi Energy dodá řešení pro projekty v oblasti trakčního napájení, která umožní synchronizované rozložení zátěže mezi napájecími body.

●     Tyto modernizace zvýší spolehlivost pro cestující a lépe připraví síť na rostoucí poptávku po železniční dopravě v nadcházejících letech.

Hitachi Energy’s Static Frequency Converters 2 x 16 MVA PCS6000 installed at Správa železnic's Traction Power Substation Otrokovice

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“) – Společnost Hitachi Energy uzavřela smlouvy se společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. (EŽ) na podporu elektrizace  železniční sítě a modernizaci systému trakčního napájení v České republice. Tyto projekty přispívají k dlouhodobé strategii správce železniční infrastruktury Správy železnic, která zahrnuje přechod částí sítě ze stejnosměrné soustavy (DC) na efektivnější střídavou soustavu (AC).

Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě a v osobní i nákladní dopravě se silně spoléhá na vlaky. Elektrizováno je však pouze asi 35 procent sítě1, což je výrazně méně než průměr Evropské unie, který činí přibližně 56 procent. Odstranění tohoto rozdílu je klíčové pro zvýšení spolehlivosti a komfortu pro cestující a vybudování sítě, která bude schopna zvládnout budoucí poptávku.

Společnost Hitachi Energy podporuje tento projekt dodávkou svých statických frekvenčních měničů (SFC) PCS6000 Rail, které vytvářejí stabilní a regulovatelné rozhraní mezi veřejnou třífázovou elektrickou sítí a jednofázovou železniční soustavou, čímž pomáhají zajistit stabilní a efektivní napájení trakce. Třináct měničů dodaných pro Správu železnic, jenž je správcem železniční infrastruktury, bude spolupracovat v rámci sítě, která se stane největší propojenou trakční sítí na světě pracující na frekvenci 50 Hz. Dynamicky sdílejí zátěž, čímž snižují špičkový odebíraný výkon a riziko výpadků. Stacionární frekvenční měniče Rail SFC budou dodány pro trakční napájecí stanice (TNS) v Plzni, Nezamyslicích, Nedakonicích a Bučovicích, a naváží tak na dřívější projekty s SFC technologii v Otrokovicích/Říkovicích, Střelné a Kladně.

Řešení SFC od společnosti Hitachi Energy umožňuje Správě železnic jako manažerovi a správci infrastruktury  napájet trakční síť 25 kV, 50 Hz na základě koncepce napájení z více zdrojů a sdílení zátěže
mezi více napájecími stanicemi. Toto nové uspořádání umožňuje vytvářet dlouhé napájené úseky bez nutnosti přerušení odběru proudu, tj. eliminovat neutrální úseky. Tímto současně dochází ke zvyšování komfortu jízdy pro cestujících a zlepšení pracovních podmínek strojvedoucích. SFC technologie také umožňuje optimalizaci energetického napájecího systému a dosažení vyšší účinnosti a výkonnosti včetně vytvoření podmínek pro zvyšování rychlostí při respektování požadavků TSI ENE a vytváření optimálních podmínek pro využití rekuperace, což je významným benefitem i pro dopravce.

 

 

Radovan Doleček, Head of Electric Traction and Power Supply of Správa železnic

Elektrizace je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dekarbonizovat dopravu a zároveň zvýšit její efektivitu a spolehlivost. V České republice nejde jen o snižování emisí, ale také o budování moderní železniční infrastruktury, která podporuje ekonomický růst, přeshraniční propojení a dlouhodobou energetickou bezpečnost. Díky přechodu na moderní střídavé trakční napájecí systémy může železniční sektor fungovat efektivněji, lépe zvládat špičkovou poptávku a aktivně přispívat ke stabilitě elektrické sítě

Pavel Kovář, generální ředitel společnosti Hitachi Energy pro Českou republiku a Slovensko

Nové systémy rovněž podporují dlouhodobý přechod země z trakčního napájení stejnosměrným proudem (DC) o napětí 3 kilovoltů (kV) na systém střídavého proudu (AC) o napětí 25 kV. Střídavá trakce se v Evropě široce využívá, protože umožňuje efektivnější přenos energie, zjednodušuje integraci do energetické soustavy v ČR a lépe vyhovuje modernímu elektrickému kolejovému vozovému parku. Pro cestující to znamená spolehlivější jízdní řády, méně výluk a síť, která dokáže uspokojit rostoucí poptávku.

Měniče PCS6000 jsou součástí portfolia Grid-enSure™, které sdružuje řešení založená na výkonové elektronice určená ke zvýšení flexibility, odolnosti a stability elektrických systémů. V železniční dopravě to znamená optimalizaci toku energie v trakční síti a podporu provozovatelů při zajišťování spolehlivějšího provozu systému. Měniče také zvyšují účinnost a snižují provozní náklady tím, že maximalizují rekuperaci brzdné energie v rámci železničního systému, čímž snižují množství elektrické energie, které musí železniční společnosti odebírat a nakupovat od provozovatelů distribuční sítě. Interní modelové scénáře naznačují, že na 250kilometrové železniční trati by tato technologie mohla snížit množství energie odebírané ze sítě až o 49 GWh ročně, což je množství dostačující k plnému nabití 600 000 elektromobilů2.

Smlouvy zahrnují návrh, dodávku, technickou podporu a uvedení do provozu, které jsou rozvrženy do jednotlivých fází v období od konce roku 2027 do poloviny roku 2028. Každá standardizovaná jednotka PCS6000 má kompaktní kontejnerovou konstrukci, která zjednodušuje integraci, zkracuje dobu realizace projektu a splňuje požadavky síťových předpisů, což znamená, že v energetické soustavě funguje bezpečně a předvídatelně. Dodržování těchto předpisů pomáhá udržovat napětí a frekvenci v požadovaných mezích a snižuje pravděpodobnost, že poruchy v energetické soustavě ovlivní provoz vlaků.

Kromě železničního provozu umožní řešení od společnosti Hitachi Energy Správě železnic nabízet komerční služby správcům energetických soustav, včetně podpory stability sítě a integrace obnovitelných zdrojů energie. To staví Správu železnic spravující železniční infrastrukturu do pozice přispěvatele k energetické odolnosti země.

Riferimenti
2 Results based on the internal simulation study for a 250 km-long railway line.

About Hitachi Energy

Hitachi Energy is a global technology leader in electrification, powering a sustainable energy future with innovative power grid technologies with digital at the core. Over three billion people depend on our technologies to power their daily lives. With over a century in pioneering mission-critical technologies like high-voltage, transformers, automation, and power electronics, we are addressing the most urgent energy challenge of our time – balancing soaring electricity demand, while decarbonizing the power system. With an unparalleled installed base in over 140 countries, we co-create and build long-term partnerships across the utility, industry, transportation, data centers, and infrastructure sectors. Headquartered in Switzerland, we employ over 50,000 people in 60 countries and generate revenues of around $16 billion USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy

About Hitachi, Ltd.

Through its Social Innovation Business (SIB) that brings together IT, OT (Operational Technology) and products, Hitachi contributes to a harmonized society where the environment, wellbeing, and economic growth are in balance. Hitachi operates globally in four sectors – Digital Systems & Services, Energy, Mobility, and Connective Industries – and the Strategic SIB Business Unit for new growth businesses. With Lumada at its core, Hitachi generates value from integrating data, technology and domain knowledge to solve customer and social challenges. Revenues for FY2024 (ended March 31, 2025) totaled 9,783.3 billion yen, with 618 consolidated subsidiaries and approximately 280,000 employees worldwide. Visit us at https://www.hitachi.com.

O společnosti Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy je globální technologický lídr v oblasti elektrifikace, který podporuje udržitelnou energetickou budoucnost pomocí inovativních technologií pro rozvodné sítě, jejichž jádrem je digitální technologie. Více než tři miliardy lidí jsou ve svém každodenním životě závislé na našich technologiích. Díky více než stoletému průkopnictví v oblasti kritických technologií, jako jsou vysoké napětí, transformátory, automatizace a výkonová elektronika, řešíme nejnaléhavější energetickou výzvu naší doby – vyrovnávání prudce rostoucí poptávky po elektřině a zároveň dekarbonizaci energetické soustavy. S bezkonkurenční instalovanou základnou ve více než 140 zemích spoluvytváříme a budujeme dlouhodobá partnerství napříč odvětvími veřejných služeb, průmyslu, dopravy, datových center a infrastruktury. Se sídlem ve Švýcarsku zaměstnáváme více než 50 000 lidí v 60 zemích a generujeme tržby ve výši přibližně 16 miliard USD.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https:/x.com/HitachiEnergy

 

O společnosti Hitachi, Ltd.

Prostřednictvím svého podnikání v oblasti sociálních inovací (SIB), které spojuje IT, OT (provozní technologie) a produkty, přispívá Hitachi k harmonické společnosti, v níž jsou životní prostředí, blahobyt a hospodářský růst v rovnováze. Společnost Hitachi působí celosvětově ve čtyřech odvětvích – digitální systémy a služby, energetika, mobilita a propojená odvětví – a ve strategické obchodní jednotce SIB pro nové růstové podniky. Díky platformě Lumada dokáže Hitachi přetvářet data, technologie a oborové know-how v hodnotu, která pomáhá řešit výzvy zákazníků i celé společnosti. Tržby za rok 2024 (skončil 31. března 2025) činily 9 783,3 miliardy jenů, společnost disponovala přibližně 280 000 zaměstnanců po celém světě a zahrnovala 618 konsolidovaných dceřiných společností. Navštivte nás na adrese https://www.hitachi.com.