Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 22-12-2021

4 min read

Hitachi Energy si aggiudica un importante contratto per l’innovativa rete elettrica di trasmissione sottomarina di Abu Dhabi

Sustainable energy future for Abu Dhabi
Il sistema HVDC Light® collegherà gli impianti di generazione a basse emissioni della rete continentale agli impianti industriali di ADNOC per un approvvigionamento energetico sostenibile, flessibile e sicuro

Zurigo | 22 dicembre, 2021 – Hitachi Energy ha annunciato oggi l’assegnazione di un importante ordine da Samsung C&T Corporation, una delle più grandi società di ingegneria e costruzione del mondo, per collegare gli impianti offshore di ADNOC alla rete elettrica continentale di Abu Dhabi, di proprietà e operata da Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA).

La tecnologia HVDC Light® di Hitachi Energy e la piattaforma digitale di controllo MACHTM 1 permetteranno di trasferire l’energia più pulita ed efficiente generata sulla terraferma agli impianti di produzione offshore di ADNOC, riducendo l’impronta carbonica di oltre il 30%.

Questa soluzione innovativa conferma l’impegno di Hitachi Energy a supporto di paesi e clienti nella loro transizione verso un futuro a zero emissioni e dell’iniziativa ‘2050 Net-Zero’ degli Emirati Arabi Uniti.

Con una capacità di 3.200 megawatt (MW), i due collegamenti HVDC sono di gran lunga la soluzione power-from-shore più potente mai realizzata nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). È anche la prima soluzione HVDC power-from-shore al di fuori delle acque norvegesi. Questa soluzione innovativa riflette il modo in cui Hitachi Energy continua a innovare le proprie soluzioni tecnologiche per rispondere alla crescente richiesta delle società oil&gas di soluzioni per alimentare gli impianti di produzione offshore con energia a emissioni zero  proveniente dalle reti elettriche terrestri.

"Siamo orgogliosi di aiutare Abu Dhabi e ADNOC nel loro percorso verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra", ha dichiarato Claudio Facchin, CEO di Hitachi Energy. “Per Hitachi Energy la transizione energetica è urgente e questo importante accordo è un’ulteriore riconoscimento del nostro ruolo di partner nello sviluppo e implementazione delle tecnologie necessarie a rendere il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro".

SH Kim, Procurement Manager di Samsung C&T Corporation, ha commentato: "In Hitachi Energy, abbiamo trovato un partner di fiducia con una profonda competenza globale e un forte spirito di collaborazione e innovazione". SH Kim ha continuato: "Insieme, potremo ad ADNOC tecnologie pionieristiche che si sono già dimostrate adatte a progetti HVDC così importanti".

Il progetto power-from-shore includerà due interconnessioni HVDC, che collegheranno due aree industriali di produzione petrolifera offshore, ciascuna a 140km di distanza dalla costa, alla rete elettrica continentale.

Hitachi Energy fornirà quattro stazioni di conversione, che convertono l'energia elettrica da alternata (AC) a continua (DC) per la trasmissione lungo cavi sottomarini e la riconvertono in AC da DC per l'uso nei sistemi elettrici offshore. La tecnologia HVDC sarà fornita dai centri di competenza globali di Hitachi Energy. Il progetto include anche studi di sistema, progettazione e ingegneria, fornitura di apparecchiature in alta tensione, supervisione dell'installazione e messa in servizio. Hitachi Energy supporterà i clienti con un contratto di assistenza a lungo termine per garantire la disponibilità e l'affidabilità del sistema per tutta la vita operativa dei link HVDC.

HVDC Light è una tecnologia di convertitori di tensione, di cui Hitachi Energy è stata pioniera. E’ la tecnologia migliore per molte applicazioni di rete, tra cui l'interconnessione delle reti elettriche nazionali, l'integrazione dei parchi eolici offshore con i sistemi di trasmissione della terraferma, l'alimentazione - da più fonti - dei centri urbani congestionati, l'interconnessione delle reti asincrone che operano a frequenze diverse e l'alimentazione da terra.

HVDC Light include stazioni di conversione straordinariamente compatte (molto importante in presenza di spazi ridotti come per l'eolico o le installazioni produttive offshore e l'alimentazione elettrica nel centro delle città), con perdite elettriche eccezionalmente basse e capacità di black-start per ripristinare le funzionalitá delle reti elettriche di potenza a valle di importanti guasti. 

Hitachi Energy è stata la pioniera della tecnologia HVDC commerciale quasi 70 anni fa e ha consegnato più della metà dei progetti HVDC Classic del mondo e più del 70% dei progetti HVDC di conversione della fonte di tensione del mondo.

Nota:

1)    Modular Advanced Control for HVDC (MACH)

 

About Hitachi Energy

 

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD. 

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13

Get to know more