Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 21-10-2022

3 min read

Hitachi Energy consegna North Sea Link, il primo interconnettore tra Norvegia e Regno Unito, scambiando energia rinnovabile

Exchanging Renewable Energy - North Sea Link
Il cavo di interconnessione sottomarino più lungo del mondo può alimentare fino a 1,4 milioni di abitazioni ed è un passo importante nella transizione energetica verso un futuro a zero emissioni

Hitachi Energy, leader tecnologico globale che sta avanzando un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi di aver consegnato l'interconnettore di energia North Sea Link a Statnett, l'operatore di rete nazionale in Norvegia, e National Grid, che possiede e gestisce infrastrutture di gas ed elettricità nel Regno Unito e nord-est degli Stati Uniti.

Il collegamento, che è l'interconnettore di energia sottomarina più lungo del mondo, è abilitato da HVDC Light, la tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) di Hitachi Energy, collega le reti elettriche della Norvegia e del Regno Unito, separate dal Mare del Nord.

North Sea Link ha la capacità di trasmettere 1.400 megawatt (MW) di energia rinnovabile attraverso un cavo sottomarino HVDC 720 chilometri, che è abbastanza energia elettrica per fornire 1,4 milioni di case nel Regno Unito. *1 Permette alla Norvegia di importare energia eolica dal Regno Unito e dal Regno Unito per importare energia idroelettrica dalla Norvegia. Questa efficiente borsa di energia contribuirà ad aumentare la resilienza della rete in entrambi i paesi, ridurre la produzione di energia da combustibili fossili nel Regno Unito ed evitare 23 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio entro il 2030. *1

"Il North Sea Link è una pietra miliare del futuro energetico dell'Europa a zero emissioni di carbonio, interconnettendo le reti elettriche nazionali e consentendo il flusso di elettricità attraverso le frontiere e i mari", ha dichiarato Niklas Persson, Managing Director del business Grid Integration di Hitachi Energy. "Il collegamento aumenta l'affidabilità e la sicurezza dell'alimentazione in entrambi i paesi, accelera i progressi verso i loro obiettivi di sostenibilità e facilita il commercio di energia e la crescita economica."

"Questa è una giornata entusiasmante per National Grid e un passo importante mentre guardiamo a diversificare e decarbonizzare la fornitura di energia elettrica del Regno Unito. North Sea Link è un'impresa ingegneristica davvero notevole", ha dichiarato Nicola Medalova, Managing Director per National Grid Interconnectors. "North Sea Link è un grande esempio di due paesi che lavorano insieme per massimizzare le loro risorse di energia rinnovabile a beneficio reciproco."

Hitachi Energy ha progettato, progettato, fornito e commissionato la tecnologia abilitante per l'interconnettore - due stazioni di conversione HVDC Light®, una a Blyth nel nord-est dell'Inghilterra e l'altra a Kvilldal, in Norvegia. Le stazioni convertono la corrente alternata dalla rete in corrente continua per una trasmissione efficiente nel cavo sottomarino, quindi la riconvertono in corrente alternata per l'uso nella rete di ricezione.

Nota per i redattori:

La soluzione HVDC di Hitachi Energy combina competenze leader a livello mondiale nelle valvole dei convertitori HVDC, nella piattaforma di controllo digitale MACH™*2, nei trasformatori di potenza dei convertitori e nei dispositivi di commutazione ad alta tensione, nonché negli studi di sistema, nella progettazione e nell'ingegneria, nella fornitura, nella supervisione dell'installazione e nella messa in servizio.

HVDC Light® è una tecnologia di convertitori a sorgente di tensione sviluppata da Hitachi Energy e lanciata oltre 25 anni fa. È la tecnologia preferita per molte applicazioni di rete, tra cui l'interconnessione di paesi, l'integrazione di fonti rinnovabili e le connessioni "power-from-shore" a impianti di produzione offshore. Le caratteristiche che contraddistinguono l'HVDC Light sono stazioni di conversione eccezionalmente compatte e perdite elettriche eccezionalmente basse.

Hitachi Energy è stata pioniera della tecnologia HVDC commerciale quasi 70 anni fa e ha realizzato più della metà dei progetti HVDC del mondo.

*1 National Grid
*2 Modular Advanced Control for HVDC (MACH)

Hitachi Energy Ltd.


Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari. 
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi

Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.

Contacts

Media Relations

Hitachi Energy

Get to know more