Selecciona tu región e idioma

Menú

Solución de extensión de vida sostenible

El cambio climático es uno de los principales desafíos de nuestro tiempo, y se necesitan medidas urgentes para asegurar un futuro habitable. Para lograr esto, es esencial tener una hoja de ruta bien impulsada hacia la transición energética.

Hitachi Energy ofrece a nuestros clientes productos y servicios para promover un futuro energético sostenible.

La renovación de transformadores ya sea en las instalaciones de Hitachi Energy o en el sitio del Cliente reduce el estrés del envejecimiento, restablece las resistencias a cortocircuitos y mejora la resistencia dieléctrica del sistema de aislamiento. Un transformador bien mantenido reduce los costos operativos y mejora la confiabilidad.

Para extender la vida técnica del activo, la renovación del transformador puede ser una acción intermedia cuando aún no se ha producido ninguna falla, pero el envejecimiento de la unidad ha alcanzado una etapa en la que la confiabilidad continua del transformador es inaceptable.
​
Hitachi Energy puede restaurar los componentes clave del transformador a la vanguardia tan cerca "como los nuevos", pero también puede apoyar a nuestros clientes en sus ODS con soluciones de renovación avanzadas para cumplir con los objetivos de eficiencia, circularidad y prevención de materiales al reemplazar componentes importantes como bloques de bobinado o núcleo magnético.

Nuestros servicios de renovación cubren dos propuestas de valor agregado:

Rehabilitación del transformador Extensión de la vida sostenible
Renovación de transformadores para servicio de transformadores

Alcance del trabajo

Al recibir el transformador en la fábrica, se realizará una inspección visual y un control eléctrico para identificar qué medidas de rehabilitación se tomarán y proporcionar una fecha de entrega.

A la espera de la causa raíz y las medidas acordadas tomadas, la parte activa se desenmascarará e inspeccionará.

Después de la actualización o el servicio de piezas nobles, accesorios y otros equipos auxiliares, la pieza activa se seca y se reemplaza en el tanque, se rellena con aceite y se realiza una prueba de alto voltaje.

Después de la prueba de aceptación de fábrica, el transformador recientemente revitalizado está listo para ser devuelto a su propietario.

Si se solicita, Hitachi Energy puede, por supuesto, atender el transporte de la unidad de ida y vuelta desde el sitio.

La rehabilitación no reemplazaría los devanados o el núcleo, sino que rejuvenecería el transformador mediante la renovación de enfriadores, radiadores, respiraderos, bombas y válvulas, proporcionando servicios, como la reempaquetación, inspección y reconexión de conexiones, filtración de aceite, revisión del cambiador de tomas, o limpiar, volver a apretar y secar la pieza activa.

Todo se concluye realizando las pruebas adecuadas.

Categorías de productos relacionados

Reparaciones de talleres para transformadores de energía pequeños y distribución

Hitachi Energy ofrece reparaciones en talleres para transformadores de distribución y energía que van de 315 kVA a 5 MVA.

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Hitachi Energy ofrece reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes.

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Hitachi Energy ofrece reparaciones de taller para transformadores de tracción para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil del transformador.

Reparaciones en el sitio

Hitachi Energy ofrece reparaciones en el sitio para llevar la configuración de la fábrica de transformadores al sitio de trabajo con el servicio TrafoSiteRepair, que se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller.

Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

Explore el aislamiento y los componentes de alto rendimiento para transformadores de Hitachi Energy, diseñados para ser seguros y eficientes en sistemas de energía.