日立能源推出新一代Lumada APM设备健康管理解决方案

Press Release | Zurich, Switzerland | 19.10.2023 | 4 min read

  • 在一个设备管理软件解决方案中整合了设备健康、可靠维护和维修策略组合模块 
  • 通过节省费用、优化能耗,及增加分布式设备的使用寿命和价值,为企业推进可持续发展提供支持
  • 优化设备组合的可用性、可靠性和长期投资规划

日立能源近日宣布推出全新一代设备健康管理软件解决方案—— Lumada APM。该解决方案基于成熟的设备健康预测功能,新增Lumada APM可靠管理和维修策略两大模块。日立能源Lumada APM解决方案进一步推进了可持续性、安全性和运营卓越性,为资产密集型企业提供了统一的设备和设备系统视图。通过智能决策,该方案能够让企业更大程度地延长设备连续运行时间,减少非计划性停机,实现维护费用优先级管理,延长设备寿命并降低全寿命周期成本。

Lumada APM让工程师能够以具有战略性和主动性的方式实施设备维护策略,以确保设备的可靠性。该解决方案利用基于物理、统计、人工智能和混合模型的方法,为主动维护和规划提供规范的、基于数据的可行性建议,旨在更大限度地优化时间和预算。此外,Lumada APM能够提供一个统一的指标看板,用于在故障发生之前评估系统和家族设备的潜在风险,模拟干预策略,以及优化设备组合资源,以在设备性能、风险和成本控制之间找到平衡点。

日立能源APM模块包括:

  • Lumada APM健康模块:该模块能够让操作人员监测关键设备的运行状况并提前预测故障,通过基于数据的建模和借助人工智能的预测分析,尽早采取行动并做出及时的主动维护决策
  • Lumada APM可靠管理模块: 使用户能够采用系统可靠性工程方法,来实现安全、可靠和合规的运营。该模块通过动态评估风险并模拟各种设备预防性维护场景,帮助工程师开展基于风险的维护,并在确保设备可靠性的前提下优化维护费用支出。
  • Lumada APM维修策略模块:根据已确定的限制条件,该模块可为设备管理者提供经过优化的设备预防性维护项目清单,以制定能够优化维护成本的设备长期投资规划策略。

日立能源企业软件解决方案高级副总裁Bryan Friehauf表示:“对于资产密集型行业的企业而言,设备的可用性和可靠性是人们持续关注的问题,为数据管理和运营带来了巨大的挑战。最新一代的Lumada APM为用户提供了更全面的决策支持方案,让其更具主动性、能够预测趋势和确定系统风险,以及优化维护费用支出和运营支出的预算和资源,从而更大程度地提高设备的可靠性和可用性。”

“Lumada APM解决方案的扩展彰显了我们对市场的承诺,通过推出两个全新的APM模块,我们能够为单一设备和整体设备系统提供先进和完整的决策支持。”

APM的市场需求不断增长

随着资产密集型企业持续推进数字化转型以实现全球能源转型的目标,APM市场迎来了快速增长。在这一趋势下,日立能源积极拓展了APM解决方案的覆盖范围。

研究表明,从2023到2030年1,全球APM市场增长预计将超过120%,达到470亿美元。例如在采矿业,近一半的企业计划于2023年底前采用APM平台,这一比例比2021年增长25%2

基于数据的创新APM解决方案能够量化潜在的开支,并对设备关键失效和系统瓶颈提供可行性建议,这些领域导致的设备停机或故障可能会对下游带来更大的影响。

 ARC咨询集团研究负责人Inderpreet Shoker表示:“数字化转型赋予了APM解决方案全新的发展方向。分析、云计算、工业物联网和先进技术正在重塑设备管理的方式。当前,有效设备管理所需的数据量不断增加,同时无数新设备产生了更多种类的数据,我们必须对这些数据进行汇总和分析,以发挥其真正的价值。相应解决方案需要收集信息并帮助最终用户做出明智决策,这是成功实施APM的关键。”

Lumada APM进一步强化了设备管理,助力企业实现能源转型目标

基于日立能源丰富的技术传承和行业专长,公司开发了设备管理产品组合,以对设备价值链的各个阶段进行优化,并对现场及管理层的关键运营和决策给予支持。基于Lumada架构,该软件组合可在统一的指标看板中进行管理,并将APM、企业设备管理(EAM)和现场服务管理(FSM)解决方案结合在一起,形成一个组合式、高性能的设备管理产品组合。

 日立能源Lumada APM解决方案的扩展彰显了公司加速推进2030年战略增长计划。在持续加强电气系统和设备业务的同时,日立能源还积极支持资产密集型行业的发展,以助力构建更清洁、更灵活、更安全的能源系统。

 更多日立能源Lumada APM组合的内容请查看 链接

参考
2 国际数据公司(IDC )报告:《通过智能化采矿创造价值》,2022年7月
关于日立能源


日立能源(原ABB电网)是全球技术领导者,致力于构建清洁能源系统,共享低碳美好未来。公司为电力、工业及基础设施领域的客户提供覆盖全价值链的创新解决方案与服务。我们与客户和合作伙伴携手开拓创新技术,通过数字化加速能源转型,助力实现碳中和的未来。我们推进全球能源系统的变革,使其更清洁、更灵活和更安全,并不断推动社会价值、环境价值与经济价值的共同发展。我们将累计装机规模达150吉瓦的高压直流线路接入电力系统,帮助客户大力开发利用风能和太阳能。日立能源在全球140多个国家拥有出色的业绩表现及世界领先的装机容量,公司总部位于瑞士。
https://www.hitachienergy.cn/cn/zh

媒体联系人

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

全部新闻