选择您的地区和语言

菜单

Air Transportation

空中交通

航空业正朝着更可持续的运营方向发展,但转型并不容易。在未来几年,他们的任务是为飞机、空中交通管制和机场实施低碳电力解决方案。同时,需要继续为全球乘客提供可靠的旅行体验,不断优化员工的工作环境。​
Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal

您是否正在寻找可持续的解决方案?

实现您的数字化未来

全球的机场正在寻求脱碳策略,使这个传统上具有高碳足迹的行业实现转型。到2034年,航空旅客总数预计将比目前的水平翻一番。 最终,他们需要可靠的电力供应,将可持续技术整合到航空供应链的每一步。 ​

可持续发展对于航空业来说具有多方面的意义。航空旅行当然是最严重的排放源,到目前为止,航空业主要依靠碳抵消来实现表面上的碳中和。同时,可以采用几种运营机制来减少机场内的排放。战略性绿色电力投资主要集中于这些方面。

 

管理关键通信超过 100000 个节点

驾驭复杂的通信

对于关键的空中交通通信而言,连接性和安全性至关重要。随着越来越多的航班进入天空,以及无人机等新技术的出现,需要从传统的通信系统过渡到提供卓越互操作性的通信系统。这些解决方案必须可靠、经济高效且安全。 

了解日立能源关键通信方案 >

实时管理信息

机场需要一个集成的系统,提供统一、准确、实时的本地及全球的旅客和航空交通信息视图。这就需要整合不同的系统来监控所有关键功能——从机场信息系统,到BMS,再到行李处理。

了解 MicroSCADA >

帮助控制和监测 30 个机场

通过各种形式的网络进行安全通信

确保变电站安全可靠

为了实现真正的通用通信,不同的变电站设备必须能够相互发送和共享数据。这就需要高效、准确的 IED、RTU 和数字化变电站。 ​

Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal

希望联系我们以获得更多信息么?

客户成功案例

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系