选择您的地区和语言

菜单

我们的历史

我们的历史可以追溯到19世纪末,彼时ABB的前身阿西亚公司 (ASEA) 与布朗勃法瑞公司 (BBC)分别在欧洲工业革命期间成立了电气工程公司。在开拓了电力传输、铁路和工业技术之后,这两个先驱品牌于1988年合并创建了ABB。在接下来的三十年中,ABB通过持续研发与战略并购,开拓了行业领先的电力与自动化技术。

2020年,日立和ABB电网业务组建合资企业,共同打造全球领先的技术创新与数字化领导者。作为独立企业,两家公司在百余年里,技术创新和进步一直处于世界领先位置。伴随日立能源的成立,我们将共同努力将成功不断延续,并以此为基础,应对当今经济和社会的挑战。作为行业的优选合作伙伴,我们共同创造一流的解决方案,履行塑造可持续能源未来的承诺。

里程碑

让我们共同回顾日立能源历史上的重要里程碑和取得的成就。

2019

英国首次使用高压直流技术并入海上风电

2018

ABB运行意大利首座数字化变电站

2018

ABB打造全球首个采用轻型高压直流技术(HVDC Light)直流电网

2018

ABB庆祝气体绝缘开关设备(GIS)技术面世50周年,该技术可大幅减少高压变电站的占地面积,并可建造在地下

2015

成功为瑞士苏黎世的变电站提供首台170千伏环保型(非六氟化硫)GIS

2013

ABB取得高压直流最大订单之一,为爱尔兰输电系统运营商EirGrid交付东西互联通道,建立爱尔兰和英国电网之间的重要连接

2012

ABB设计和研发了混合式高压直流断路器,适用于创建大型地区性直流电网。这一技术突破了阻碍直流输电网络发展的百年障碍

2010

在中国打造向家坝水电站到上海的特高压直流输电线路,全长约2,000公里,额定电压 ±800 千伏、额定功率 7,200兆瓦

2008

在NorNed项目中,通过世界上最长 (580公里)的海底高压直流电缆连接挪威与荷兰的输电网络,输电能力为 700兆瓦

2005

ABB通过距离陆地70公里远的直流输电工程为北海的天然气生产平台供电,避免了每年23万吨二氧化碳和230吨氮氧化物的排放

2002

ABB连通了南澳大利亚州和维多利亚的交流输电网络,是世界上最长的地下输电线路。此外,ABB采用轻型高压直流电缆,连通了康涅狄格和长岛

2000

ABB实现了世界上首个商用高压离岸供电工程,有助于减少停泊在瑞典哥德堡港口的船舶排放温室气体

1988

阿西亚公司(ASEA)与布朗勃法瑞公司(BBC)合并组建成新公司,总部设在瑞士的苏黎世。新组建的集团公司于1988 年 1 月 5 日开始运营,营业收入 170 亿美元,全球员工 16 万名

在合并之前

阿西亚公司 (ASEA)

1986

ASEA拥有 7.1 万名员工,营业收入 68 亿美元,利润 3.7 亿美元

1978

ASEA发明并推出全球第一批工业机器人

1972

ASEA 在瑞典建成了首台核电站,并且继续建设该国的九个反应堆(共十二个)

1963

ASEA 通过引进经过改良的晶闸管,能够比现有设备可持续处理更多电流,实现了重大技术突破

1954

ASEA 设立了世界首个高压直流输电线,可在96公里以外的距离向哥特兰岛输送20兆瓦、100千伏的电力

1953

ASEA 成为世界上首个生产合成钻石的厂家

1952

ASEA 设计并安装了首个400 kV AC 电缆 — 将一条连接地下电站(用来防御原子弹)的 70 m 低压充油 (LPOF) 电缆连接至瑞典电网

1942

ASEA 在斯德哥尔摩Elverks Värtanstation建成了世界上首台 120 MVA、220 kV 变压器

1932

ASEA 建成了世界上最大的自冷变压器,额定电流为 2,500 kVA(千伏安)

1926

ASEA 为新修建的斯德哥尔摩至哥德堡铁路供应机车和变流器

1893

ASEA 在瑞典建成了首个三相输电系统

1890

Elektriska Aktiebolaget与Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag合并组建成Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget公司,后来简称为阿西亚公司 (ASEA)

1889

Jonas Wenström发明了发电机、变压器和电机使用的三相系统

1883

Ludvig Fredholm在斯德哥尔摩创建了Elektriska Aktiebolaget,生产照明电器和发电机

布朗勃法瑞公司 (BBC)

1986

BBC 拥有 9.7 万名员工,营业收入 85 亿美元,利润 1.32 亿美元

1984

在位于南美洲伊泰普的世界上最大的水力发电站安装了首台(共九台)BBC 发电机

1978

BBC建成了世界上最大容量的变压器,额定容量 1,300 MVA(兆伏安)

1971

BBC建成了世界上最大容量的变压器,额定容量1,300 MVA(兆伏安)

1969

BBC 研发了世界上首台无齿轮水泥传动

1965

BBC建成了首台110 kV气体绝缘开关设备(GIS),该设备允许断路器在狭小的空间里安全运行

1953

BBC首开先河,在 735kV的高压线上以载波频率向电站控制单元进行了数据传输

1944

BBC研发了首台转向架带有专用驱动轴的高速机车

1943

BBC建成了首台110kV高速空气吹弧断路器

1939

BBC建成了首台发电用燃气轮机

1933

BBC获得了涡轮机焊接转子专利,即转子由多个轮盘焊接而成

1901

BBC 建成了欧洲首台蒸汽涡轮机

1893

Brown Boveri为生产交流电的欧洲首个大型综合热电厂供应设备

1891

Charles E. L. Brown与 Walter Boveri在瑞士巴登创建了 Brown,Boveri&Cie公司。之后不久,Brown, Boveri成为首家输送高压电的公司

开拓性技术

我们的传承

我们的传承源于我们悠久而丰富的创新传承,源于ABB以及前身阿西亚公司 (ASEA) 与布朗勃法瑞公司 (BBC)。