The first ever HVDC grid connection from an offshore wind farm, BorWin1 converter station in the North Sea

日立能源累计支持150吉瓦的高压直流线路接入电力系统,持续扩能以满足不断加速的能源转型需求

Press Release | Zurich, Switzerland | 24.10.2023 | 5 min read

  • 全球投资30亿美元,用于制造、工程、研发及合作伙伴关系 
  • 新增超过8000 名员工
  • 将累计装机规模达150吉瓦(GW)的高压直流输电线路接入电力系统

日立能源10月24日宣布其参与建设的高压直流线路已成功将超过150吉瓦的装机容量接入到电力系统当中,相当于能够满足日本用电高峰期的电力需求。其中包括不久前实现首次送电的全球最大海上风电项目 Dogger Bank,这是英国第一次在海上风电场中应用高压直流输电技术。

公司通过持续扩大产能,来满足不断加速的清洁能源转型需求。自2020年日立开始进行战略投资以来,日立能源已新增8000余名员工。同时,公司还在制造、工程和研发方面投资30亿美元,并加强协作,致力成为客户的全生命周期战略合作伙伴。

“电力将为整个能源系统提供重要支撑,帮助推动清洁能源转型。此次新闻发布彰显了我们如何帮助客户加速电网发展,以满足能源系统的需求。

方秦 (Claudio Facchin)
日立能源全球首席执行

公司的持续投资与 日立能源2030计划 和 日立2024中期经营计划 相得益彰。


投资聚焦于日立能源2030计划的三大关键领域:

1)    继续加强电网核心业务
公司在全球范围内进行了大规模投资来扩充产能和招募新员工,涵盖了欧洲、中东地区、非洲、北美洲、南美洲以及亚太地区。仅在2023年,日立能源即揭幕了位于印度的 电能质量 工厂和 全球技术与创新中心 ,以及中国的 变压器智能制造基地 。此外,公司近期还在瑞典、瑞士和美国进行了投资。

研发投资

可持续解决方案:EconiQ™产品组合 通过不含六氟化硫(SF6)的设计,能够在全生命周期内显著减少碳足迹;应用于电动汽车的 RoadPak 等新一代功率半导体模块;此外,日立能源拥有一系列数字化技术,例如Lumada设备健康管理解决方案,以及针对高压直流输电和电能质量领域推出的 IdentiQ™数字孪生解决方案 等。

2)    实现数字化和服务业务翻翻,并拓展能源系统的延伸业务

数字化与服务:新一代 Lumada设备健康管理软件解决方案 具有人工智能的优势;同时,公司还 收购了电能转换技术提供商eks能源公司(eks Energy)的多数股权,旨在利用其技术加强能源系统边缘的能量储存与灵活性。

3)    通过创新、协同、伙伴关系和并购加速增长
不断深化的合作关系产生了新的业务模式、能力储备框架协议和全球标准,可以更好地进行规划来满足需求。当前,公司已为诸多重要电力项目提供领先技术,包括Champlain Hudson高压直流输电线路(Champlain Hudson Power Express), TenneT的2GW海上风电项目 及首个海底输电工程 Project Lightning

国际能源署(IEA)的《电网和安全能源转型》报告 表明,在经过多年停滞之后,全球电网投资需要在2030年前接近翻倍,达到每年6000亿美元以上。电网建设需要安全稳定的供应链和拥有专业技能的人才。

在全球范围内,交通、建筑和工业领域的快速电气化对于安全、可持续和灵活电力的需求持续增强。日立能源致力于继续加强核心业务,助力实现2050年预期的能源系统,届时全球发电装机容量将是今天的四倍,电力传输量则将达到三倍。


方秦表示:“自2020年7月我们开启与日立的协同之旅以来,公司实现了加速增长和扩张,并充分利用了日立集团的协力。依托百余年的能源行业专长以及数字化的加持,我们可以快速扩大规模,为客户提供创新的服务和解决方案。作为日立一员,我们在IT、OT和产品性能方面具有独特的优势,能够在整个生命周期中为客户提供全面支持。”

关于日立能源


日立能源(原ABB电网)是全球技术领导者,致力于构建清洁能源系统,共享低碳美好未来。公司为电力、工业及基础设施领域的客户提供覆盖全价值链的创新解决方案与服务。我们与客户和合作伙伴携手开拓创新技术,通过数字化加速能源转型,助力实现碳中和的未来。我们推进全球能源系统的变革,使其更清洁、更灵活和更安全,并不断推动社会价值、环境价值与经济价值的共同发展。我们将累计装机规模达150吉瓦的高压直流线路接入电力系统,帮助客户大力开发利用风能和太阳能。日立能源在全球140多个国家拥有出色的业绩表现及世界领先的装机容量,公司总部位于瑞士。
https://www.hitachienergy.cn/cn/zh

媒体联系人

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

全部新闻