构建更环保的电力系统

 

通过 EconiQ™的实施服务,日立能源创建了一个量身定制的计划,帮助客户分析电网维护和项目活动的环境影响,确定减少电力消耗的具体措施,并补偿剩余的排放。

我们在电力系统生命周期中执行的活动对于确保可靠性至关重要。与客户合作,更好地了解这些活动对环境的影响是我们产品的关键支柱。
虽然生命周期评估 (LCA) 引入了面向产品的环境影响愿景,通常将维护活动和项目的影响排除在范围之外。它们对于我们客户的整体环境足迹而言远非微不足道。每一个小小的贡献都很重要。 

我们的 EconiQ™服务提供您所有服务和项目活动的CO2当量排放的详细映射,提高您的意识,优化执行以减少甚至避免您的影响,并补偿剩余的足迹。

环境可持续性
实施减少 碳足迹的策略,以预测更绿色的未来,减轻维护活动对环境造成的当前危害,并促进可持续发展的未来。

可靠性
提高能源 安全性和可靠性是我们的核心价值之一。我们的产品包括解决方案,使我们的客户能够提高其系统可靠性,解决当前和未来的系统供应挑战。

负担能力
通过具有成本效益的解决方案和创新技术,加快电气化、可再生能源整合、能源效率等,实现经济和公平的能源获取。

第 1 步:计算

测量和评估您的碳足迹。通过全面的评估和报告,提高对环境足迹的认识。


了解您的活动及其影响
我们致力于极大地减少您的环境影响,特别是从定义到执行工作,我们通过服务向您提供的行动的影响。


通过生成的环境报告识别排放热点
通过计算,日立能源将生成一份报告,其中包含您的项目的所有细节以及按类别相关的环境影响,例如设备、建筑、运输和旅行等。本报告将确定您的服务活动的排放热点。

定义数据驱动的更绿色战略
访问这些数据并有可能比较各种场景,将使您能够定义更有效的数据驱动策略,以改善碳足迹。

第 2 步:切割

一旦分析了所有活动的影响,我们的专家可以通过明智地选择对环境影响较低的产品和行动,就如何为您的电力系统实施更可持续的维护活动提出替代方案。

更可持续的产品和材料
在设计维护活动时,备件和核心产品的更换对整体环境足迹有很大的影响。在此背景下,我们的 EconiQ™性价比产品产品组合为您提供更环保的资产(无六氟化硫高压产品、污染较少的变压器等)。避免 100g SF6-leakage相当于消除 2 tCO2 当量排放。

防止不必要的活动
防止不必要的活动是高效和可持续维护战略的支柱之一。在仔细考虑特定资产的维护活动是否甚至是必要的之后,下一步是考虑如何降低该任务的频率,或者是否可以更有效地执行该任务。这将减少现有和未来维护活动的环境影响。例如,我们的分析表明,消除小型可避免的维护活动可以减少约 0.5 – 1 tCO2 当量的排放。

以更小的占地面积执行
基于我们在该领域的专业知识和庞大的安装基础,我们将共同评估替代方案,以更有效地执行现场活动任务。为此,我们将研究使用智能运输策略,寻找现场干预的替代方案,并尽可能使用数字技术来优化维护策略。我们的分析表明,对于短期维护活动,旅行有时是碳足迹的主要贡献者。每次我们使用增强现实支持避免从美国飞往欧洲的航班时,我们都能节省超过 0.5 tCO2 的当量排放。

第 3 步:补偿

日立能源 通过在之前的量化和减少策略中添加补偿解决方案,提供碳中和和净零排放服务。得益于我们的主要合作,我们现在可以捕获排放的CO2。

CO2 偏移
由于特定服务或活动,抵消策略可产生相同碳排放量的补偿。碳抵消是通过促进能源开发的可再生能源或平衡所提供服务对环境的影响的植树计划等行动来实现的。

CO2 捕获
捕获策略旨在减少大气中的二氧化碳量。这是通过直接从大气中捕获CO2来实现的。一种有效可靠的方式,可以产生真正的影响并实现负排放。

资源

EconiQ™手册

日立能源 提供先进的可持续发展服务,以计算、减少和补偿您的环境影响。

EconiQ™视频
日立能源 宣布推出新的 EconiQ™新技术服务,帮助客户实现可持续发展目标
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系