モダンなC/ETRMシステムでプレイブックを変える
Blog Post | 02.09.2021 | 5 min read | Hugo Stappers
Blog Post | 02.09.2021 | 5 min read | Hugo Stappers
エネルギー市場であれコモディティ市場であれ、これらは21世紀の継続的かつ急速な変化をもたらすビジネス環境を反映しています。市場は相互接続され、エネルギー転換は短期取引を促進し、環境商品を生み出し、新しいプレーヤーの参入を促しています。現在のプレイブックでは、現在のビジネスを守ることも新たなビジネスに参入することもできません。アインシュタインは、「狂気」の定義は「同じことを何度も繰り返し、異なる結果を期待すること」と言っています。次の波に乗り遅れた有名企業、たとえばコダックや最近ではノキアに聞いてみるといいでしょう。「コダックのように」ならないために、最新のC/ETRMシステムで貴社のプレイブックに変化を取り入れましょう。
破壊の波は、もはやハイテクだけに当てはまるものではありません。エネルギーとコモディティ市場の根本的な変化は、変動の増大、デジタルトランスフォーメーション、消費者の行動と期待の変化をもたらしています。
今日、あらゆる組織が「破壊するか、破壊されるか」という概念の課題に直面しています。ある産業分野に破壊が入り込むと、新しいビジネスモデルによって従来のサービスの価格設定が劇的にリセットされます。それは同じ価格でより多くのものを提供するか、同じものをより安く提供するかのどちらかになります。
市場参加者は、破壊とイノベーションを受け入れることによって、業務を見直し、改革し、新たな成長分野を見つけるために自らを位置づける以外に選択肢はないのです。
収益を生み出す業務は、この波に飲み込まれないように、そしてビジネスを守るために最適化する必要があります。破壊者が使用しているものと同様に、生産性を実現するテクノロジーは業務モデルを近代化するための戦術となります。
同時に、新たな破壊の波を捉えるために、新製品の開発を加速させる必要があるかもしれません。柔軟でよく整備されたインフラは、新しい機会を展開するタイミングが来ればそれを選択することができます。
ここで、次世代C/ETRMシステムへの投資が、新たな事業展開をサポートする正当な理由になるのです。次世代C/ETRMシステムがあれば、市場の成立、トレーディング、ヘッジング、リスクマネジメントを強化して卸売市場で成功裏に事業を展開する一方で、規制を遵守し、効率的なオペレーション、効果的な競争力を確保することができます。
次世代C/ETRMシステムは、インフラ、オペレーション、ビジネスモデルに影響を与えて次世代ベンチャーを支援し、貴社のプレイブック変革を可能にします。
増加 |
減少 |
改善 |
創出 |
収益 |
複雑さ |
生産性 |
戦略 |
利益 |
コスト |
使いやすさ |
新製品・新サービス |
成長 |
時間 |
プロセス |
変革 |
スピード |
リスク |
柔軟性 |
新たなプロセス |
効率性 |
不良品、クレーム |
機能 |
新規事業 |
提供価値 |
事務管理 |
情報 |
デジタルシステム |
顧客維持 |
システム数 |
報告 |
|
可視性 |
スタッフ数 |
品質 |
|
自身を破壊することが可能かどうかについてはさまざまな考え方がありますが、次の波に飲み込まれるのを防ぐために最新のC/ETRMシステムが役立つ領域はいくつかあります。
第一に、次世代テクノロジーは、防御をしながらオペレーションモデルを近代化します。すべてのデータが単一の統合システムに取り込まれ、ワークフロー管理によって制限、リスク、与信、関連する承認や通知に関する新しい企業方針を導入することができます。
その結果、フロントオフィスは、コモディティトレードチェーンの詳細な洞察と完全な制御によって収益を向上させることができます。これにはリアルタイムのオープンポジション、在庫管理などが含まれます。取引の把握から承認、取引先の状況把握まで、トレーダーの日常業務にかかる時間を短縮し、効率化を実現します。
資産、ポジション、棚卸資産などを正確に評価することで損失リスクを軽減し、損益の予測可能性を向上させます。最後に、決済業務や請求書検証に費やす時間を短縮することで、事業拡大に伴うバックオフィスコストの削減につながります。
第二に、前例のない設定の柔軟性により、攻めの姿勢でパイプラインにある新商品の提供を加速させることができます。
柔軟で階層的なブック構造、テンプレートや数式ベースのソフトウェアは、変化するビジネスプロセスをサポートし、ベンダーに依存しない高度なユーザー制御を実現します。
通常のC/ETRMシステムでは、標準的な取引や契約の決済と請求書のみが提供されますが、課金方法や請求内容を加味できる数式ベースの決済モジュールにより、電力購入契約などのより複雑な仕組みの商品を、市場差別化のために考案・導入することが可能になります。
拡張性と高度な設定が可能なシステムソリューションは、中小企業にとってコスト削減の柔軟性を提供し、増産や方針転換にかかる追加コストを最小限に抑えます。
さらに、デジタルとモバイルの急速な普及により、トレーダーやポートフォリオマネージャーは、いつでも・どこでもアクセスできる必要があります。ウェブ対応のC/ETRMシステムにより、企業は環境の変化に応じてクラウドコンピューティングの恩恵を受けることができます。ハードウェア、ソフトウェア、メンテナンス、アップグレード、技術革新など、すべてのコストを考慮すると、真のクラウドコンピューティングは常に優位にあります。クラウドコンピューティングが従来のデリバリーソフトを追い越すのは、企業にとってもベンダーにとっても、根本的に優れた運営・ビジネスモデルだからです。
現代のビジネスは、スピードと破壊の組み合わせです。破壊の時代には、現在のプレイブックは通用しません。レガシーシステムも同様です。
最新のC/ETRMシステムに投資することは、今日の破壊的なビジネスの世界で生き残るだけでなく、成功するための新しいプレイブックの作成をサポートします。有名なサッカー選手であるヨハン・クライフは、「他の人より少し早く走り出せば、私の方が速く見える」と、かつて皮肉を込めて述べています。
立ち止まっている余裕があるでしょうか?
日立エナジーのエネルギートレーディング・リスクマネジメント(ETRM)に関する詳細はこちらをご覧ください。