地域と言語を選択してください

メニュー

エピソード4:電気の未来

再生可能エネルギーを使用した近未来の世界にエマを招待するエレクトロン。エマはこの持続可能なエネルギーの未来に向かう旅で、どのようなテクノロジーに遭遇するのでしょうか? 

未来の世界はどうなるの?

再生可能エネルギーは、交通からスマートシティまで、私たちの世界の大部分に電力を供給することになるでしょう。ほとんどの建物は、内蔵のソーラー技術を利用し、冷暖房のために自前でエネルギーを生成することになります。自動車やその他の交通機関が再生可能エネルギーで動くようになるので、大気汚染ははるかに少なくなります。電気や技術は重要な役割を担いますが、自然も必要です。壁に植物を植えるなど緑をもっと増やすことで、都市空間をより有効に活用できます。  

電気の未来はどうなるの?

風力や太陽光など、再生可能エネルギー源から発電される電力によってエネルギー需要が満たされる未来になります。2050年までに電力需要が急増し、世界の電力システムでは、現在の約3倍の電力エネルギーの送電が必要になります。この頃には、エネルギーはより持続可能で効率的になり、電力は主に再生可能エネルギーから生成されるようになっているでしょう。

電気の未来を実現するために、私たちが今できることは何でしょうか?

持続可能な世界とは、未来の世代を犠牲にすることなく、現在のニーズを満たす世界です。私たちの生活をより楽しく持続可能なものにするために、大規模なエネルギーインフラの変化から見えないところでひっそりと活用されている技術まで、電気の革命はすでに始まっています。それだけでなく、私たちのエネルギーと消費の選択によって、未来の世代が健康で豊かな地球から恩恵を得られるよう、影響を与えることができます。