3 min read
Hitachi Energy lancia un modulo semiconduttore di potenza rivoluzionario a livello globale per tutti i tipi di veicoli elettrici
Hitachi Energy, leader mondiale nella tecnologia e nel mercato delle reti elettriche, ha annunciato oggi che presenterà RoadPak, l’innovativo modulo di semiconduttori di potenza per veicoli elettrici, in occasione di PCIM Europe, la principale fiera mondiale dell'elettronica di potenza che si terrà a Norimberga, in Germania, dal 10 al 12 maggio.
RoadPak segna un nuovo punto di riferimento per le prestazioni dei veicoli elettrici. Questo modulo compatto utilizza una tecnologia all'avanguardia al carburo di silicio (SiC) per raggiungere livelli eccezionali di densità di potenza per migliore velocità di ricarica, affidabilità per il ciclo di vita del veicolo e ridotte dispersioni di potenza per garantire la maggior autonomia possibile.
"RoadPak è il risultato di oltre 100 anni di innovazione e leadership di Hitachi Energy nel settore dell'elettronica di potenza", ha dichiarato Niklas Persson, managing director delle attività Grid Integration di Hitachi Energy. "RoadPak, così come nostri sistemi di ricarica Grid-eMotion™ Flash e Fleet EV, è frutto del nostro impegno a portare la mobilità elettrica al livello successivo e a promuovere un futuro energetico più sostenibile per tutti ".
Testato da molti produttori di veicoli elettrici e con due stagioni di prestazioni impeccabili con il team Mahindra Racing Formula E, RoadPak è disponibile sia nella gamma da 750 volt che da 1.200 volt. Questo lo rende ideale per tutti i tipi di veicoli elettrici - auto normali e di lusso, veicoli commerciali, autobus, EV agricoli, camion pesanti e auto da corsa ad alte prestazioni.
"Negli ultimi due anni, abbiamo avuto il privilegio di testare sulle nostre auto da corsa Mahindra M7Electro e M8Electro questo modulo di potenza avanzato, che ha dimostrato di aumentare significativamente le prestazioni e l'affidabilità", ha detto Dilbagh Gill, CEO e Team Principal di Mahindra Racing. "Questo miglioramento tecnologico ci permette di sviluppare soluzioni automobilistiche green di prossima generazione all'avanguardia e di migliorare l'esperienza di guida".
I semiconduttori di potenza sono un componente critico nei veicoli elettrici. Sono il cuore dell'inverter, che converte la corrente continua dalla batteria del veicolo nella corrente alternata che aziona il motore. L'affidabilità è fondamentale. I semiconduttori RoadPak sono progettati per funzionare senza problemi per più di quattro milioni di cicli start-stop durante la vita del veicolo.
Il mercato EV sta crescendo esponenzialmente. Le vendite globali di auto elettriche sono cresciute del 40% nel 2020 e sono quasi raddoppiate nel 20211. Inoltre, tutte le principali case automobilistiche si sono impegnate a eliminare gradualmente i loro veicoli a benzina e diesel entro il 2030 o prima.
Hitachi Energy ha due fonti di approvvigionamento distinte per assicurare in tutto il mondo le forniture di semiconduttori di potenza basati su SiC, compreso RoadPak. L'azienda produce i propri chip SiC nella fabbrica di semiconduttori in Svizzera ed è supportata da un produttore indipendente di chip SiC negli Stati Uniti, garantendo così la fornitura sia in termini di volumi che di disponibilità geografica.
La tecnologia avanzata dei semiconduttori di Hitachi Energy è una componente chiave nelle sue soluzioni di integrazione di rete che permettono a grandi quantità di energia rinnovabile di fluire in modo affidabile attraverso le reti elettriche e tra le nazioni. Sono anche fondamentali per i sistemi di converter ferroviari che azionano i treni elettrici ad alta velocità, le metropolitane ed i veicoli elettrici che stanno rendendo il trasporto su strada pulito e sostenibile.
Note per l'editore
1. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia e il Forum Economico Mondiale, rispettivamente:
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/electric-cars-sales-evs/
Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.