Transformers for floating offshore applications

日立ABB电网推出全新海上浮式风电变压器

Press Release | Zurich, Switzerland | 03.06.2021 | 3 min read

Hitachi Power Grids has launched a portfolio of transformers for offshore installations, which are designed specifically to meet challenging conditions at sea.

日立ABB电网今日宣布推出应用于海上浮式风电的全新变压器产品组合,该产品能够满足浮式风电系统严苛的物理要求,可有效应对海上极端环境的挑战,助力更大规模的海上风能高效地并入全球能源系统,有力支持向可持续能源未来的转型。

除严苛的海洋环境外,海上风电建设还面临着诸多挑战。由于许多海域的海床地质条件无法发展固定式海上风电,同时传统风电也不适合建设在超过60米深的深远海区域中,因此目前全球只有小部分的海上风能资源得到了开发。

浮式变电站和浮式风机可用于深海,为全球加速海上风能的开发提供了解决方案。但浮式风电系统也面临着自身的挑战:其整个生命周期都处于动态的运行环境中,并要承受最高达15米的海浪的振动和冲击。

日立ABB电网全球变压器业务单元负责人Bruno Melles表示:“我们优秀的工程师以提供创新的解决方案而感到自豪,这些解决方案能够克服恶劣的海上环境,从而帮助全社会迈向可持续能源的未来。浮式电力系统是海上可再生能源领域的重要突破,将为清洁能源的发展带来巨大的机遇。”

通过领先技术开发海上风能

 

该产品组合涵盖一系列用于浮式变电站的集电升压变压器、接地变压器和并联电抗器,以及用于浮式风机的风机变压器,包括业内领先的WindSTAR变压器。

变压器和电抗器是电网基础设施中的关键设备,能够有效传输海上风电场发出的电力。通过与领先的海上浮式风电运营商的合作,此次推出的变压器产品组合采用轻型和模块化设计,涵盖器身、油箱、分接开关、附件和外部组件,可满足充满挑战性的运行要求。

0:00/-:-
关于日立ABB电网

 

日立ABB电网是全球技术领导者,拥有共250年的历史传承。公司业务遍布90多个国家,员工约3.6万,总部位于瑞士。公司服务于电力、工业及基础设施领域的客户,并不断拓展可持续交通、智慧城市、储能和数据中心等新兴市场。凭借出色的业界成绩、全球业务网络和领先的装机容量,日立ABB电网作为构建更坚强、更智能和更绿色电网的优选合作伙伴,致力于推动社会价值、环境价值与经济价值的和谐发展,通过技术创新和数字化塑造可持续能源的未来,让世界充满活力。 https://www.hitachienergy.cn/cn/zh_cn

联系人

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

全部新闻