公用事业关键任务通信

电力公用事业的多服务技术组合

极大地改变当今公用事业格局的因素有很多,而老化的基础设施、新的法规、分布式能源资源以及数字化驱动的运营技术 (OT) 领域中越来越多的信息技术 (IT) 应用只是其中的几个。

日立能源的关键任务通信系统已准备好迎接未来的挑战,为您的网络生活提供强大、安全、可靠的通信。

应用

输电的关键任务通信

与刻意规避某些技术的电信供应商不同,日立能源几十年来一直支持对客户的运营通信网络进行扩展。我们持续支持基于传统技术的关键应用,也提供支持混合解决方案的技术,以经受未来的考验。 

  • 远方保护:日立能源优化的远方保护解决方案可带来卓越的性能、更高的可用性和更低的运营成本。拥有新一代的保护接口和设备,以及实现这些服务技术迁移的能力。FOX615 为任何类型的网络技术(SDH 或 MPLS-TP)上的距离保护和差动保护应用提供整合的保护解决方案。FOX615 对基于 IEC 61850 的保护接口提供新扩展,是适用于远方保护系统的先进解决方案,并为您提供新技术的迁移路径。
  • 网络安全:日立能源的分层关键任务通信架构可确保提高网络安全性。此外,日立能源还开发了第一款关键任务基础设施加密卡,采用基于量子物理的真正随机数。通过采用适用于实时应用的线速加密,提高运营通信网络的网络安全。此外,采用应用特定的防火墙可以控制对 IEC 61850 GOOSE 站级总线、采样值数据和静态网络设计的访问,而无需广泛的控制平面。这确保了深度防御方法,并都能在 FOX615 平台中得到支持。
  • 电力线载波:日立能源对于通过电力线传输数据拥有超过 75 年的经验。 日立能源的电力线载波通信产品组合提供广泛的功能。易于配置和升级,从而确保客户在未来几年内始终处于技术的前沿。
  • IEC 61850 GOOSE:IEC 61850 标准的发展以及远方保护行业的活动引领了基于通用数据包的保护方案。对于线路距离保护,IEC 61850 标准允许使用 GOOSE 报文。集成了 TEGO1 接口的 FOX615 提供了 IEC 61850 网关功能,其中 TEGO1 接口卡充当 IED,可连接到多达 8 个不同的远端,并提供 GOOSE 报文的选择性过滤、对于不匹配配置的转换功能以及通过 WAN 从远端对站级总线的受控访问。
  • 网络管理:所有日立能源通信网络解决方案都完全集成到 FOXMAN-UN 中,包括 FOX615 及其用于距离保护和差动保护的公用事业专用接口。FOXMAN-UN 提供复杂的监控功能,例如通信网络的图形表示、FOX615 网元的同步状态视图以及链路的性能监视。此外,FOXMAN-UN 允许自动化和计划某些任务,如固件分发和激活。
  • SCADA:如今的公用事业依赖自动化系统来监视、控制、保护其网络及其投资。尽管收集、整理数据仍然是任何自动化系统的核心任务,但现代自动化已不局限于此。IED、继电器和 RTU 的日益智能化也为更大的自主性提供了空间。关键任务通信使决策能够在本地制定,或与其他本地设备协同进行,同时集中式 SCADA 系统则提醒操作员注意机器做出的决策。
power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系