STATCOM
静止同步无功补偿器 (STATCOM)
电力负载既产生又吸收无功功率。由于所传输的负载通常从一个小时到下一小时变化很大,因此电网中的无功功率平衡也会变化。这可能会导致电压出现不可接受的变化,包括电压下降甚至电压崩溃。
STATCOM与SVC类似,但速度更快,它可连续提可变的无功功率,从而支持电网的稳定性。 STATCOM根据电压源转换器(VSC)原理进行操作,将独特的PWM(脉冲宽度调节)与毫秒级开关相结合。 STATCOM对谐波滤波器的要求不高,因此占用的空间很小。如果需要,可以将投切式或固定式空心电抗器和电容器与VSC一起使用,作为附加的无功功率元件,以实现任何所需的要求范围。
将STATCOM安装在电网中的一个或多个合适点,可增强电压稳定性,并在不同的电网条件下保持平稳的电压曲线,从而提高电力传输能力。它的主动滤波的能力对于提高电能质量也非常有用。
日立能源在大功率STATCOM领域提供的产品包括SVC Light以及PCS 6000,其中PCS 6000适用于补偿容量40 Mvar以内要求的设备,SVC Light适用于补偿容量超过40 Mvar要求的设备。
SVC Light® STATCOM
SVC Light是一种VSC概念,基于链链接模块化多电平转换器(MMC),特别适用于电力系统应用。从物理上讲,SVC Light可以看作是电抗之后的电压源。它通过对VSC中的电压和电流波形进行电子处理来生成和吸收无功功率,从而不必包括用于生成/吸收无功功率的物理电容器和电抗器支路。它能够产生或多或少不受电网电压抑制的高无功功率输入,并具有高动态响应。
例如,这对于支撑薄弱的电网,改善大型风电场在变化的电网条件下,以及在炎热和潮湿气候下由大量空调为负载的电网的情况下,性能特别突出。 SVC Light的有效性和响应速度是无与伦比的。例如,对于高速铁路系统和重工业工厂,它可用于非对称负载的电压平衡,减轻电弧炉产生的电压闪变以及有源谐波滤波的作用。
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是SVC Light中的关键组件。通过将H桥模块彼此串联以形成VSC的相位,可以构建多级链链接解决方案。图1a显示了具有四个IGBT的单个H桥,图1b显示了其中四个H桥模块组成三相相位中的每一个的配置。
SVC Light可用于最高69 kV的系统电压和最高-/ + 360 Mvar的补偿额定值。 对于更高的电压,使用降压变压器将SVC Light连接到电网。 SVC Light提供了对称的工作范围。 对于非对称操作和为了优化性能,晶闸管控制电抗器和电容器并联运行以形成综合解决方案。
图2显示了模块化H桥单元的照片,每个单元有两个堆栈,每个堆栈有四个模块。图2所示为IGBT阀组的紧凑性,没有用于产生/吸收无功功率的物理电容器和电抗器支路,以及对 谐波滤波器要求很低,使SVC Light的布局非常紧凑。
PCS 6000 STATCOM
PCS 6000是高效的电力系统解决方案,专门设计用于连接到要求苛刻的电网。该系统的灵活性使其可以广泛应用于各种应用中,例如动态电压稳定,不对称负载的电压平衡,减轻电弧炉产生的电压闪变以及有源谐波滤波的作用。
就安装时间和空间要求而言,PCS 6000具有特别的竞争力。此外,高效率和低维护可降低运营成本。 PCS 6000作为纯静态设备,无需开关无源元件,在稳态和动态运行方面都提供出色的性能。
由于需要移动的部件数量很少,因此PCS 6000解决方案几乎无需维护。因此,可以根据客户的需求和偏好安排检查停机时间。能量路径中没有旋转部件,因此可实现极高的可靠性,可用性和较低的运营成本,并具有较长的预期寿命。设备通常安装在预装的容器中。 STATCOM系统包括控系统,电力电子设备和冷却单元,是为满足客户特定要求而量身定制的。
PCS 6000 变流器
PCS 6000使用先进的IGCT技术(集成门换向晶闸管),该技术由ABB在可靠的双极半导体背景技术(GTO)中开发。 PCS 6000转换器基于IGCT PEBB(Power Electronic Building Block),这种标准化使得系统能够以较低的工程和设计成本实现,从而以有益的方式影响客户的最终成本。 创新的连接配置具备非常好的谐波性能,通常不需要谐波滤波器。
节省时间
日立能源确保模块化集装箱系统的设计理念将现场建造时间减少到最少。 变流器设备已预先组装并经过了最高标准的测试,并作为集装箱装运到现场,可以立即安装。 由于高度的标准化,可以将现场调试工作中定义的接口减少到最低限度。 由于采用了模块化设计,因此该系统甚至可以在短时间内重新搬迁到新的地点。