Leading Energy System operators

与您一路相伴的合作伙伴:运营和维护

能源领域的企业主和经营者都面临着同样的挑战,即尽可能安全、可靠且高效地运营。日立能源提供数字化专家支持,以提供客户处理复杂问题所需要的重点关注,并将行业知识、基于云的解决方案和远程服务相结合。我们将 IT 和 OT 相结合,以提供数据驱动的创新,从而优化运营,极大地延长正常运行时间。 

提高澳大利亚欧内斯特亨利矿 (Ernest Henry Mine) 的电力质量

高效利用电力和遵守电网规范是采矿场面临的一些主要挑战。日立能源的电力质量解决方案是应对这些挑战的理想解决方案。矿场安装 ABBACUS E 系列之后,将以正确的功率因数运行,同时避免在未来几年内承受电力质量低劣的代价。

抽水蓄能发电厂的高压服务解决方案

日立能源为高压服务提供广泛的备件产品组合,涵盖范围广泛的各类用户群。对于印度东部地区的 Purulia 抽水蓄能发电厂,日立能源为发电机出口断路器提供了战略备件,缩短了发电厂的维护时间,确保为超过 180 万个印度家庭持续可靠供电。

0

全球服务中心

分析辅助操作

数据分析筛选运营数据并将数据整合到统一视图中,以便操作员能够确定活动的优先顺序,专注于重要事项。

我们的协作运营中心采用全天候模式,全天提供专业服务和生命周期管理。我们使用数据分析提供快速、专业的远程服务,以管理和保护客户的数字连接资产。

态势感知

我们的人工智能驱动型解决方案可确保极大地延长正常运行时间。  这些解决方案基于 Lumada 平台,采用模块化并特定于应用。从基于状况的维护到预测性维护,我们先进的服务模式确保客户资产始终正常运行。  此外,我们还利用人工智能软件执行远程监控和诊断,以支持更换、迁移和系统升级。

0%

支持全球前250大电力企业中的一半

远程和自主运行

在电力行业,自主运行并非新事物,多年来设备的保护和控制一直采取这种方式。  我们利用这些专业知识和前沿的数字技术,正在帮助我们的客户实现越来越多的运行自动化。

预防性维护

我们在系统可靠性和资产性能方面的解决方案从资产和系统设计中获取数据,以识别它们的当前性能、预期寿命和故障风险。  这种准确、实时的信息可以帮助组织做出更好、更主动的维护决策。

$0T

为全球客户监控超过 4 万亿美元的资产

0%

控制和保护全球 30% 的网络

优化劳动力

在劳动力流动受限的时代,数字优化至关重要。企业继续面临挑战,既要确保人员安全,又要保证生产运行。日立能源优化的员工能力使组织能够在如何部署人员方面做出更明智的决策。我们基于云的解决方案,包括 Lumada 现场服务管理,旨在提高现场工作人员的效率、生产力和安全性。

自助服务资产

想象一下,如果您的资产能够自行诊断、寻求帮助或直接向供应商订购备件,又是怎样的情形。  我们正在按照自助服务理念,与客户及合作伙伴携手推动资产维护的未来。

power plant engineer for substation

联系我们

提交问询,我们会和你取得联系