地域と言語を選択してください

メニュー

Press Release Zurich, Switzerland 21-07-2022

1 min read

日立エナジーがインドのアダニグループから クダス・ムンバイ間連系線向け高圧直流送電(HVDC)システム一式を受注

自励式HVDCシステム「HVDC Light®」により、ムンバイにおける電力安定供給を支援

日立エナジーは、インドのグジャラート州を拠点とする複合企業アダニグループのグループ会社であるAdani Electricity Mumbai Infra Limited(アダニ エレクトリシティ ムンバイ インフラ社)から、インド西部マハーラーシュトラ州クダスとムンバイを結ぶ連系線の高圧直流送電(HVDC)システム一式を受注しました。本受注は、当社の自励式HVDCシステム「HVDC Light®」を使用します。

世界的な電力需要の増加に伴い、特に人口密集地域では、送電線設置のための用地確保が困難な状況となっています。人口2,000万人を超える世界有数の人口密集都市であるムンバイでは、2022年のピーク需要3,850Wのうち約2,100MWを市外からの供給でまかなっており*1、電力需要のさらなる増加に対応するための新たな送電線の設置が求められている一方で、用地確保が課題となっています。

日立エナジーは、インドにおいて1989年にヴィンディヤチャル社と共同でHVDC技術を導入して以来、インド中央部のライガルと南部のパガリアを結ぶライガル-パガリアUHVDC*2送電線や、多端子直流送電システムである北東アグラ・リンクなど6つのプロジェクトを受注しています*3。

今回クダス・ムンバイ間連系線向けに日立エナジーが提供するHVDC Light®は、大容量の電力制御が可能なコンパクトな送電システムです。本HVDC連系線においては、50 kmの地中ケーブル*4の活用により、サッカー競技場320面分に相当する約2.3km2の用地の節減が可能となります。また、市外からの供給量の半数にあたる最大1,000MWの新たな電力供給が可能となり、既存の送電インフラが強化されるとともに、アダニによる本地域における電力供給の信頼性が確保されます。

クダス・ムンバイ間HVDC連系線

日立エナジーのHVDC事業統括責任者アンドレアス・ベルトー グループ シニア バイスプレジデントは、

「世界がより持続可能になるにつれて、電力はエネルギーシステム全体の基幹となります。日立エナジーのHVDCシステムは、電力の需要が増加しているものの、送電線設置のためのスペースが限られているムンバイのような都市においても大容量の電力を供給することができます。」と述べています。

ムンバイは今年初め、南アジアで初めてカーボンニュートラルな都市をめざす「気候変動対策計画」*5を発表しました。本計画では、ムンバイのエネルギーグリッドの脱炭素化、エネルギー効率が高く気候変動に強いインフラの構築、低炭素モビリティソリューションの推進等、六つの分野に重点を置いています。クダス・ムンバイ間のHVDC連系線は、都市と州の送電網を近代化するための重要なステップであり、気候変動対策の実現に不可欠です。

*1出典:At 3,850 MW, Mumbai registers record power demand, up by 10% | Mumbai News (indianexpress.com)
*2超高圧直流送電

*3 Hitachi Energy HVDC projects in India

*4全長80kmでその内50 kmを地中ケーブル、30 kmを架空線で構成

*5出典:Mumbai Climate Action Plan

日立エナジーのHVDCについて

日立エナジーのHVDCソリューションは、HVDC変換バルブおよびデジタル制御プラットフォームMACH*6、変換用変圧器、高電圧開閉装置、システム調査、設計・エンジニアリング、供給、据付管理、試運転に関する世界トップレベルの専門知識を結集したものです。

HVDC Lightは、日立エナジーが開発した変換技術で、変換所がコンパクトかつ電力損失が極めて低いという特長を有しており、各国送電網の相互連系、再生可能エネルギーの連系、陸上から洋上への電力供給など、多くの場面で活用されています。

日立エナジーは、約70年前に商用HVDC技術を開発し、以来、世界のHVDCプロジェクトの半分以上を納入してきました。

*6 Modular Advanced Control for HVDC (MACH™)制御保護システム

HVDCウェブサイト
https://www.hitachienergy.com/jp/ja/offering/product-and-system/hvdc

日立エナジーについて

日立エナジーは、持続可能なエネルギーの未来へ向けた取り組みを加速する、グローバルな技術リーダーです。さまざまな分野のお客さまに、バリューチェーン全体にわたる革新的なソリューションとサービスを提供するとともに、お客さまやパートナーとの協創により、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー転換に必要な、デジタル技術を活用した変革を実現します。日立エナジーは、社会価値、環境価値、経済価値のバランスを取りながら、世界でより持続可能、より柔軟、より安心・安全なエネルギーシステムを構築する取り組みを進めています。スイス・チューリッヒに本社を置き、全世界90カ国に約40,000人の従業員を擁しており、140カ国以上の導入実績と、約1兆円の事業規模を有しています。

詳しくは、ウェブサイト(https://www.hitachienergy.com/jp/ja)をご覧ください。

 

  • 日立エナジー関連リンク

(1) 公式Linkedin(英語)

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

(2) 公式Twitter(英語)

https://twitter.com/HitachiEnergy

日立製作所について

日立は、データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現する社会イノベーション事業を推進しています。金融・官公庁・自治体・通信向けITサービスやお客さまのDXを支援する「デジタルシステム&サービス」、エネルギーや鉄道で脱炭素社会の実現に貢献する「グリーンエナジー&モビリティ」、産業流通、水インフラ、ヘルスケア、家電・空調システム、計測分析システム、ビルシステムなどの幅広い領域でプロダクトをデジタルでつなぐ「コネクティブインダストリーズ」と、自動車・二輪車の分野で先進技術を提供する「オートモティブシステム」の事業体制のもと、ITやOT(制御・運用技術)、プロダクトを活用するLumadaソリューションを通じてお客さまや社会の課題を解決します。グリーン、デジタル、イノベーションを原動力に、お客さまとの協創で成長をめざします。2021年度(2022年3月期)の連結売上収益は10兆2,646億円、2022年3月末時点で連結子会社は853社、全世界で約37万人の従業員を擁しています。

詳しくは、日立のウェブサイト(https://www.hitachi.co.jp/)をご覧ください。

 

  • 日立グループ パワーグリッドポータルサイト

https://www.hitachi.co.jp/products/energy/pg/

Contacts

Shingo Kawada

Communications Manager, Hitachi Energy Japan

Get to know more