地域と言語を選択してください

メニュー

Humanising Energy

私たちの取り組み

持続可能な採鉱は、カーボンニュートラルな社会において重要な役割を果たす

日立エナジーは、スウェーデン・キルナに本拠を置く世界的な鉱業会社LKAB(Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag)が掲げる、持続可能な未来に向けた鉱業変革のビジョンの実現を支援しています。Power Consultingの戦略分析と高度なモデリング技術を活用することで、LKABは2045年までにカーボンニュートラルな操業を実現するという目標に近づいています。私たちは共に、これからの世代のために、より明るい未来を創造しています。

世界最大の洋上風力発電所を接続して、英国の600万世帯に電力を供給する

日立エナジーの高圧直流送電(HVDC)技術は、SSE Renewablesとそのパートナー企業が、世界最大級の洋上風力発電所であるドッガーバンク洋上風力発電所からの電力を効率的に送電することを可能にします。完成後、ドッガーバンク洋上風力発電所は英国の送電網に接続され、発電した再生可能エネルギーを約600万世帯へ供給できるようになります。ドッガーバンク洋上風力発電所は、SSE Renewables、Equinor、Plenitudeの3社による共同事業です。