Click to enlarge bigger image
Il team di Responsabilità sociale d'impresa, Proud2Help, dell'hub Hitachi Energy di Cracovia, in Polonia, ha lanciato la prima campagna di sensibilizzazione durante il mese di settembre, denominato "Earth Care month", per riunire, aiutare e ispirare più di 1000 colleghi in tutta la sede di Cracovia. L'obiettivo principale era quello di portare in primo piano la Sostenibilità 2030, con la ferma convinzione che i grandi cambiamenti iniziano con le piccole azioni. Prendersi cura della Terra significa prendersi cura delle persone, del pianeta, della pace e della partnership!
Nelle scorse settimane, i colleghi di Cracovia hanno avuto l'opportunità di partecipare ad attività significative come un'escursione eco-escursionistica, l'attribuzione di una seconda vita all'elettronica, la sfida dei tappi e il quiz sul mese della cura della Terra che ha chiuso l'iniziativa.
Inoltre, durante la campagna il team CSR ha introdotto 4 personaggi del riciclaggio: Pete, Meg, May e Lee, che rappresentano 4 diverse frazioni di rifiuti: plastica, carta, vetro e rifiuti organici e che hanno pensato alle migliori pratiche di riciclaggio e a come dare una seconda vita ai rifiuti.
L'impegno dei colleghi di Hitachi Energy Krakow ha dimostrato che i grandi cambiamenti iniziano con piccole azioni. Insieme, abbiamo raccolto 4,5 kg = 2250 tappi in PET nella sfida dei tappi che saranno donati a uno speciale punto di beneficenza, abbiamo donato 12 apparecchi elettronici di seconda mano al rifugio Emaus (alloggio temporaneo per i senzatetto), abbiamo raccolto 5 sacchi di rifiuti attraverso un percorso di 9 km sulle montagne polacche durante l'escursione ecologica e più di 100 colleghi hanno partecipato a un quiz per verificare le loro conoscenze sulle migliori pratiche di riciclaggio.
Grazie a tutti i dipendenti di Hitachi Energy Krakow che hanno contribuito alla prima edizione del mese di sensibilizzazione al riciclaggio nel nostro hub.
Per saperne di più sull'hub Hitachi Energy di Cracovia qui.