Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Serviamo i nostri clienti con competenza globale e presenza a livello locale

La nostra attività fornisce percorsi per accelerare la transizione energetica e garantire il successo dei clienti. Siamo leader globali nelle tecnologie e nei sistemi energetici. I clienti dei settori servizi di pubblica utilità, trasporti, IT, come data center, industria e Smart Life si affidano ai nostri team di esperti di livello mondiale per ottenere soluzioni innovative e digitali su tutta la catena del valore dell’energia. Le nostre soluzioni aiutano a soddisfare la crescente domanda di elettricità in modo conveniente, affidabile, sostenibile e moderno.

I clienti si affidano alle nostre soluzioni su tutta la catena del valore. Forniamo supporto per pianificare, costruire, far funzionare, ottimizzare e mantenere l’infrastruttura energetica, aumentando contemporaneamente la flessibilità e la resilienza complessive. Le nostre tecnologie innovative e servizi sono pensati per agevolare l’integrazione, la trasmissione e la distribuzione sicure ed efficienti dell’energia di massa e distribuita, generata da fonti tradizionali e rinnovabili.

Quattro divisioni aziendali globali e una vasta rete di uffici locali

Per offrire il massimo valore, abbiamo organizzato le nostre attività in quattro divisioni aziendali globali e una rete di uffici e centri di ricerca locali in 90 Paesi. Questa rete fortemente interconnessa consente ai nostri 40.000 esperti di rimanere vicini ai clienti e di maturare un’elevata consapevolezza e conoscenza delle condizioni operative del mercato locale. Condividiamo gli sviluppi e le soluzioni di innovazione più recenti attraverso i punti di riferimento e le competenze delle nostre unità aziendali globali.

Scopri di più sulle quattro unità aziendali globali di Hitachi Energy:

Le quattro unità aziendali globali di Hitachi Energy

Automazione della rete

La divisione Automazione della rete dispone di un portafoglio completo di soluzioni. che vanno dall’automazione delle sottostazioni, passando per le reti di comunicazione, i servizi di automazione della rete, le soluzioni di connessione alla rete delle infrastrutture fino alle soluzioni software aziendali. Queste soluzioni si rivolgono a tutti i segmenti chiave collegati al sistema energetico, tra cui generazione, distribuzione delle trasmissioni, industria, trasporti e infrastrutture.

La divisione Automazione della rete di Hitachi Energy supporta il 50% delle 250 principali aziende elettriche di pubblica utilità globali. Il nostro portafoglio di hardware, software e servizi per l’automazione della rete combina una profonda conoscenza del settore con tecnologie innovative che consentono ai clienti di tutto il mondo di ottimizzare i sistemi cruciali che forniscono energia e ci consentono di muoverci e di connetterci. Insieme stiamo costruendo un mondo più produttivo e sostenibile.

Integrazione della rete

L’unità aziendale Integrazione della rete di Hitachi Energy ha realizzato oltre 4.000 progetti negli ultimi 15 anni. Il nostro portafoglio di prodotti per l’integrazione della rete prevede un’ampia gamma di applicazioni di trasmissione e per sottostazioni, che facilitano l’integrazione affidabile ed efficiente dei sistemi della rete elettrica digitale futura con un impatto ambientale minimo.

Integriamo i sistemi integrati, le soluzioni e i servizi dei campi CC e CA della nostra azienda, tra cui HVDC, sottostazioni, FACTS, soluzioni per la qualità della rete e dell’energia come i collegamenti eolici offshore e i semiconduttori. Offriamo consulenza energetica per i segmenti chiave del sistema energetico, come le energie rinnovabili, la distribuzione delle trasmissioni e le soluzioni di trasporto elettrico.

Prodotti per l’alta tensione

Hitachi Energy è leader nella tecnologia ad alta tensione e offre una vasta gamma di prodotti ad alta tensione fino a 1.200 kilovolt (kV) per CA e 1.100 kilovolt per CC. Aiutiamo a migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza delle reti elettriche riducendo al minimo l’impatto ambientale con le offerte principali seguenti per quadri elettrici, interruttori automatici, interruttori automatici dei generatori, prodotti per la qualità dell’energia, scaricatori di tensione, sezionatori, trasformatori di misura e servizi ad alta tensione.

Le innovazioni chiave del nostro portafoglio di prodotti ad alta tensione comprendono: la qualità dell’energia con tecnologia attiva e l’accumulo dell’energia a batteria, il quadro elettrico ecoefficiente, l’interruttore automatico del generatore digitale, il quadro elettrico ibrido e integrato. La nostra leadership tecnologica continua ad agevolare le innovazioni in settori come la trasmissione di energia ad altissima tensione, consentendo reti intelligenti flessibili e migliorando l’efficienza ambientale.

Trasformatori

Grazie al nostro team Trasformatori innovativo e diversificato e alla nostra tecnologia pionieristica trasformiamo l’energia per aggiungervi valore sociale, ambientale ed economico, consentendo un futuro energetico sostenibile per le generazioni attuali e future. Hitachi Energy offre una gamma completa di trasformatori di potenza, trasformatori per trazione ferroviaria, isolamento e componenti, sensori digitali e servizi per trasformatori.

I nostri trasformatori hanno una rete di vendita globale in circa 100 Paesi che copre applicazioni per generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia, metalli e estrazione mineraria, petrolio e gas, progetti commerciali e infrastrutturali e mobilità. Con la crescente complessità della rete i nostri trasformatori sono sempre più utilizzati anche per migliorare la qualità dell’energia e la gestione della rete. Abbiamo introdotto il nostro ecosistema TXpert™ lanciando una nuova dimensione per la digitalizzazione dei trasformatori.

 Hitachi Energy Case Studies

Storie di successo dei clienti

Scopri di più su come Hitachi Energy collabora con clienti e partner per fornire soluzioni flessibili, efficienti e sostenibili in tutto il sistema energetico.