选择您的地区和语言

菜单

Press Release Zurich, Switzerland 08-04-2020

1 min read

ABB支持中国打造特高压电网

ABB电网业务的高压直流变压器和高压技术助力中国电网并入大量可再生能源

ABB电网事业部近期与国家电网公司签订协议,为三个±800kV特高压直流输电工程提供先进的高压直流换流变压器和高压设备,助力水电、风电和光伏发电实现并网,同时减少二氧化碳排放。

ABB电网事业部总裁方秦表示,“随着中国疫情防控取得显著进展,中国经济正在复苏,我们非常高兴地看到对于可靠和清洁能源的需求在逐渐回升。ABB领先的特高压输电技术将一如既往地支持中国建设更强大、更绿色的电网。我们对于中国经济的强劲韧性充满信心。”

全球领先的输电线路

这三条特高压直流输电线路均为全球领先工程, 输电规模高达8000兆瓦,能够满足中国约800万人口的电力需求。

雅中-南昌特高压直流输电通道全长1700公里,是中国“西电东送”战略的一部分。该工程将四川丰富的水电清洁能源输送到江西的负荷中心。工程竣工后,预计每年将减少标煤消耗约1600万吨,减少二氧化碳排放约4000万吨。

陕北-武汉特高压直流输电工程全长1100公里,该工程标志着国家电网公司在制定全球特高压直流系统标准方面的又一座里程碑。青海-河南特高压直流输电工程全长1500公里,是专门为输送太阳能、风能等清洁能源设计的特高压输电通道。

作为全套解决方案的一部分,ABB电网事业部将提供包括高压直流换流变压器、穿墙套管、电容器组、罐式断路器以及高压直流开关在内的关键产品和技术,确保电力可靠、高效、顺利地进行远距离传输并配送到本地电网,提升电能质量并将电力损耗降至最低。

ABB电网事业部 – 特高压直流输电技术的领导者

2010年,ABB电网业务为国家电网公司首个特高压直流输电工程——向家坝-上海特高压直流输电工程提供了关键技术。该工程全长2000公里,输电能力高达6400兆瓦,将西南地区的水电输送至繁华的上海。此后,ABB电网事业部通过与国家电网公司在多个重点工程中开展合作,共同推动远距离输电技术的发展。同时,帮助中国实现能源安全目标,推动经济和社会的发展。

特高压直流输电技术是区域、国家和洲际电网互联的关键,有助于远距离高效地输送大量清洁电能。相比传统交流输电,特高压直流技术能够减少高达40%的输电损耗。这意味着减少能源浪费,终端用户可以获得更多电能,同时大幅减少碳排放。

以青海-河南特高压直流输电项目为例,该工程投入运营后,有望每年减排二氧化碳约3000万吨,相当于600万辆小型客车的碳排放量。

ABB电网事业部是全球电力技术领导者和开拓者,致力于为能源、工业、交通和基础设施领域的客户创造价值,并提供领先的数字化解决方案。我们的业务覆盖90多个国家,通过提供专业及深度行业洞察,我们帮助用户提高可靠性、效率和安全性。ABB电网事业部致力于成为构建更强大、更智能、更绿色电网的优选合作伙伴,塑造可持续能源的未来。www.abb.com/grid

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人与离散自动化,以及ABB Ability数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.4万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。https://new.abb.com/cn

相关链接:

Downloads

ABB Power Grid’s HVDC transformer and high-voltage technology an essen- tial part of integrating large-scale renewables in China
62 KB
pdf
HGÜ-Transformatoren und Hochspannungstechnologie von ABB Power Grids spielen bedeutende Rolle bei umfangreicher Integration von erneuer- baren Energien in China
63 KB
pdf