连接远程负载

使用 HVDC 连接到更大的电网,可避免在小规模非经济型的电厂使用昂贵的燃料发电。

电力系统大多构建为网状网络,在各种负载和发电站之间具有多个互连。在这样的网络中,电力可以通过不同的路径交换,并且电力成本可以被认为是网络中所有负载的共同成本。然而,也有许多偏远地区没有与电网相连。

这些远程负载包括岛屿和偏远地区的城市,或偏远地区的工业,如矿山。可以通过网状网络的径向传输,或者通过使用柴油发电机或燃气轮机的本地发电来向偏远地区的负载供电。根据所需电量、与负载的距离和其他地理因素,交流或直流输电可以补充或甚至取代本地发电作为远程负载的电源。采用交流输电还是直流输电将取决于单个项目的特定技术和经济状况。

通常,远程负载必须在一定体量内,位置不能太近,这样 HVDC 输电方案才有竞争力。内陆偏远地区的负载可能相当小。例如,如果 HVDC Light 能够与当地发电系统竞争,通过 1,000 公里的架空线路为 100 兆瓦的负载供电是可行的。

在跨海连接岛屿和半岛的工程中,根据电压和功率等级,以及电缆的充电电流,交流电缆仅适用于相对较短的距离(约 80 公里)。这是 HVDC 的经典应用。

Hitachi Energy HVDC connecting remote loads
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系