选择您的地区和语言

菜单

下一代数字化变电站

世界交通运输、建筑和工业所用的能源正在迅速转向无碳发电。随着分布式发电技术的快速扩展以及满足新的客户负载,电网需要与时俱进。 

阅读此 ARC 咨询小组白皮书,了解当今的“数字化变电站”如何发展以应对这些挑战,并变得更加智能。

想象一下,如果您能:

increase situation awareness illustration
increase worker safety illustration
improve operations and maintenance illustration
achieve cost savings and faster ROI illustration

了解智能数字化变电站如何推动数字化转型

智能变电站是所有电力公司未来的发展方向。日立能源的智能数字化变电站技术有助于降低成本,提高系统可靠性,并适用于空气和气体绝缘开关设备变电站的新型和翻新安装。 

实现数字化之后,企业级资产性能管理系统使公用事业公司能够以前所未有的方式规划变电站维护,并使公用事业运营更上一层楼。 

利用数字化变电站减少碳足迹

数字化变电站的另一个主要好处是无缝集成到环保电力计划中。全球各地使用分布式能源 (DER) 和减少碳排放的发展势头持续增长。

利用日立能源的数字化变电站技术,提高能源意识,开始以环保的方式从发电点向消费者提供能源。

germany renewable energy goal by 2030
apple data center using renewable energy since 2014
man working on digital substation

了解数字化变电站能为您做些什么。

我们是变电站自动化、通信和保护领域的全球领导者和开拓者,提供世界一流的解决方案,以确保可靠的输电和配电。我们全面的产品组合改善保护、控制和监测的可见性,既提高了可靠性和客户满意度,又保证提高投资回报。

链接和下载

ARC 视图

日立能源的新智能数字化变电站推动电力行业的数字化转型

数字化变电站提供无与伦比的控制和效率

在本手册中了解关键技术。

什么是数字化变电站?它如何最大限度提高电力可靠性和效率?

网络研讨会

为什么要过渡到数字化变电站?

这份数字化变电站介绍材料概述了许多潜在优势。在网络研讨会的下半部分,我们将讨论与模拟和测试相关的高级功能。

数字化变电站:消除您的网络安全担忧

本次网络研讨会将有助于减轻您对数字未知世界的恐惧。我们将讨论网络安全要求,以确保变电站自动化保护和控制系统以及公用事业企业接口的安全。

FITNESS – 未来智能输电网变电站

为了庆祝 FITNESS 项目的成功结束,SP Energy Networks 和主要合作伙伴筹办了本次网络研讨会,分享了项目的关键成果和经验教训,更重要的是,分享未来的计划。聆听输电系统运营商关于如何集成数字化变电站的看法。

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系