优化您的维护策略
众所周知,铁路系统非常复杂。要成功管理数百英里的轨道、无人驾驶区和复杂的时间表,需要能够妥善管理所有实物资产、人力资本和维护计划。
好消息是:我们可以帮助你!日立能源深知,高效的资产管理策略能够对您的运营和利润产生直接有利的影响。凭借数字化技术,我们能够为您的团队提供合适的数据和工具,从而让您在当下更快地做出更好的决策。
我们可以帮助您优化:
- 实物资产
- 现场工作
- 维护
- 植被
查看我们的软件演示
观看演示视频,了解您的团队如何利用日立能源软件,通过预测分析来极大限度地利用投资资金,规划长期资本需求。
企业资产管理
轨道交通的轨道管理人员负责数百英里的资产,无论是轨道基础设施组件,如铁路,扎带,镇流器和开路,以及机车,工作设备,机械部件,车队和联运。日立能源的软件解决方案作为一个总体资产注册表,使您的团队可以跟踪并清除缺陷,极大限度地延长正常运行时间和网络可用性。快速预览 该演示让您能够站在轨道经理的立场上,应用我们的企业资产管理 (EAM ) 软件来提出缺陷、审查特定位置的资产干预、创建工单和安排维护。
现场服务管理
铁路的现场工作人员负责维护数百英里的轨道基础设施。日立能源 的软件解决方案充当日常工具,确保您的团队最大限度地利用跟踪拥有时间,以尽可能快速安全地执行维护工单。快速预览 该演示让您能够站在现场工作人员的立场上,使用我们的现场服务管理 (FSM) 软件接收工作订单通知,查看必要的附件,并直接从现场完成工作订单。
资产健康管理
铁路资产管理公司负责数百万美元的基础设施和机车车辆。日立能源 的软件解决方案可以帮助您将维护计划从被动转向预防性。快速预览 该演示让您能够站在资产管理人的立场上,应用我们的资产健康管理 (APM) 软件来接收通知、查看错误并采取行动。
植被管理
铁路的植被经理负责在数百英里的轨道基础设施中维护植被。日立能源 的软件解决方案可帮助您的团队预防植被风险,这些风险可能损害驾驶员的视线或导致网络中断。快速预览 该演示让您能够站在轨道工程师的立场上,使用我们的日立植被管理器 (HVM) 软件来审查植被风险的优先列表,并在日常维护期间以最低的总成本安排预防性维护。
常见问题
铁路需要企业软件的原因有以下几个:
- 大规模运营:铁路是具有多个部门和运营的复杂组织,包括火车运营、维护、客户服务、财务和管理。企业软件提供了一个集中的平台来管理这些操作,并确保它们协调和高效。
- 资源规划:企业软件可用于管理和规划资源,如人员、设备和材料。这有助于确保有效分配资源,并且不会浪费或重复工作。
- 数据管理:企业软件提供集中式数据库,用于存储和管理与铁路运营相关的数据。这些信息可用于跟踪绩效、识别问题,并就未来的投资和升级做出明智的决策。
- 协作:企业软件为铁路组织内不同部门和团队之间的协作提供了一个平台。这有助于确保每个人都朝着同一个目标共同努力,并且没有重复的努力。
- 监管合规:铁路受各种法规和安全标准的约束。企业软件可以通过提供合规监控和报告工具来帮助确保满足这些标准。
总体而言,企业软件对于管理铁路的复杂运营、规划资源、管理数据、促进协作和确保合规性至关重要。它为协调和优化铁路运营提供了一个集中的平台,这对于确保铁路的安全和高效运营至关重要。
软件可以通过多种方式帮助铁路变得更加可持续:
- 能源管理:铁路软件可用于优化列车速度和性能、减少闲置时间和管理能耗。这有助于铁路减少碳足迹和能源成本。
- 维护优化:铁路软件可用于监控铁路基础设施的状况,识别需要维护或维修的区域,并安排维护工作。这有助于降低故障和事故的可能性,这可能导致延迟和额外的能耗。
- 乘客管理:铁路软件可用于管理客流和优化火车的使用。这有助于减少运输乘客所需的火车数量,这有助于减少能源消耗和排放。
- 数据分析:铁路软件可用于收集和分析有关列车性能、客运量和其他关键指标的数据。这些信息可用于优化列车时刻表、降低能耗并提高铁路运营的整体效率。
- 替代燃料:铁路软件还可以用于管理替代燃料的使用,例如电动或氢动力列车。这有助于减少温室气体排放,提高铁路运营的可持续性。
总体而言,软件可以通过优化能源使用、减少维护需求、管理客流、收集和分析数据以及促进替代燃料的使用来帮助铁路变得更加可持续。
软件可以通过多种方式帮助铁路公司控制植被:
- 规划和测绘:铁路软件可用于创建铁路网络的详细地图,包括树木、灌木和其他植被的位置。此信息可用于规划植被控制操作并确定需要注意的领域。
- 监控:铁路软件可用于监测铁路网络上的植被生长情况。这有助于确定植被侵入铁路并需要移除的区域。一些复杂的模型能够预测树种以及树木的健康,高度和生长速度,以确定哪些地区面临服务中断的风险。
- 安排:铁路软件可用于安排植被控制操作,包括割草、修剪和除草剂应用。这有助于确保及时有效地控制植被。
- 报告:铁路软件可用于生成有关植被控制操作的报告,包括植被的位置和类型、用于控制植被的方法以及这些操作的结果。此信息可用于跟踪进度并确定需要额外注意的领域。
- 协作:铁路软件可用于促进参与植被控制操作的不同团队之间的协作,例如维护人员、环境专家和项目经理。这有助于确保每个人都朝着相同的目标共同努力,并有效地执行植被控制操作。
总的来说,软件可以通过提供详细的规划和测绘功能、监控植被生长、安排作业、生成报告以及促进参与植被控制作业的不同团队之间的协作来帮助铁路控制植被。
软件可以通过多种方式帮助铁路实现运营和维护的现代化:
- 预测性维护:铁路软件可用于监控铁路基础设施的状况,如轨道、桥梁和信号,并预测何时需要维护。这有助于通过主动安排维护,而不是等待故障发生来减少停机时间和维护成本。
- 实时监控:铁路软件可用于实时监控列车性能,包括速度、位置和状况。这有助于提高安全性、减少延误并优化列车时刻表。
- 自动化:铁路软件可用于自动执行日常任务,如票证销售、调度和调度。这有助于减少员工工作量,提高铁路运营效率。
- 数据分析:铁路软件可用于收集和分析有关列车性能、客运量和其他关键指标的数据。这些信息可用于优化列车时刻表、降低能耗并提高铁路运营的整体效率。
- 沟通:铁路软件可用于促进参与铁路运营和维护的不同团队之间的沟通,如调度员、维护人员和管理。这有助于确保每个人都朝着同一个目标共同努力,并快速有效地解决问题。
总体而言,软件可以通过提供预测性维护功能、实时监控、自动化、数据分析和通信工具来帮助铁路实现运营和维护的现代化。这有助于提高效率、降低成本,并为乘客和货运客户提供更好的体验。
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您
准备好改造您的铁路了吗?
当今对铁路数字化和更可持续的需求正在推动我们走向未来的智慧城市。我们知道,需要以准确可靠的数据为后盾,更快地做出决策。
从基础设施到机车车辆,日立能源都能提供适合您网络的自动化和电气化解决方案。
现在就开始!