3 min read
日立能源推出应用于IGBT的300毫米晶圆,加速半导体技术发展
日立能源应用于IGBT功率半导体器件的300毫米晶圆
从左至右: Makan Chen, Vice President of Sales & Business Development; Dr. Rainer Kaesmaier, Managing Director of Semiconductors; Tobias Keller, Vice President of Global Product Management & Marketing; Luca De Michielis, R&D Team Manager for BiMOS Chips, Roc Blumenthal, Global Program Manager of Low Voltage IGBT
日前,日立能源成功推出300毫米(mm)晶圆,在功率半导体领域实现了重要的技术突破。这一创新成果提升了芯片的生产能力,并实现结构更加复杂的1200V IGBT,该半导体器件能够帮助大功率应用快速切换电源。IGBT的应用包括变频器(VFD)、不间断供电(UPS)系统、电动汽车、火车和空调等多个领域。
与现有的200mm晶圆相比,更大的晶圆具备显著的优势,例如每块300mm晶圆的集成电路数量可增加一倍以上(2.4倍),从而大幅降低成本。该产品还采用了最新一代的精密沟槽型IGBT设计,实现了高效的功率转换和控制,同时更大限度地减少操作过程中的功率损耗。
开发300mm晶圆对于加速能源转型至关重要,能够有效促进可再生能源和工业领域对资源的高效利用。日立能源半导体业务负责人Rainer Kaesmaier博士表示:“300mm晶圆的顺利和快速推出不仅加速了日立能源半导体技术的进步,更有助于提升客户的竞争力和业务能力。未来,我们计划进一步扩展300mm晶圆平台,为更高电压等级的IGBT器件提供有力支持。”
在日立能源,半导体专家们与跨职能团队紧密合作,涵盖产品管理、业务开发、研发和芯片代工合作伙伴等多个领域,共同实现了这一具有里程碑意义的技术突破。
日立能源致力于突破技术界限,探索全新解决方案,以加速迈向更高效和更可持续的未来。全新300mm IGBT产品彰显了公司在不断变革的能源领域引领社会创新的承诺。