エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)における人工知能の活用
Blog Post | 17.09.2024 | 4 min read | ヒューゴ・スタッパーズ
Blog Post | 17.09.2024 | 4 min read | ヒューゴ・スタッパーズ
人工知能(AI)はエネルギーセクターを変革し、電力の発電、送配電、消費の方法を根本的に変えています。AIは業界をより効率的で持続可能かつ安全な方向へと導いています。再生可能エネルギー資産が従来のエネルギーモデルに挑戦する中、この変化する環境で競争力を維持するには、先進的な技術ソリューションが必要です。
今日のエネルギー市場で収益を増加させるためには、正確な予測が不可欠です。再生可能エネルギー資産が予測可能な火力発電を中心に設計された従来のモデルを混乱させる中、競争力を維持するための複雑さは大幅に増しています。エネルギートレーダーや資産管理者は、再生可能エネルギーによってもたらされる不確実性を管理するのに苦労する古いモデルに依存することはできません。これらの古いシステムは、情報に基づいた意思決定に必要な膨大なデータを統合することができず、資産パフォーマンスの予測、価格予測、リスク軽減の推奨事項などの重要な要素を組み込む能力に欠けています。
競争と変動性が増す市場では、先進的な分析と機械学習技術への投資が、市場での買い(入札)と売り(オファー)を改善するために不可欠です。業界の洞察によれば、特にスポット市場および時間前市場において先進的な分析を活用することが、収益性と大幅な収益不足の違いを生む可能性があります。従来の電力源とは異なり、再生可能エネルギーの発電は変動し、天候パターン、雲、風速などの地域要因に影響されます。この変動性はエネルギー出力の予測を困難にし、予測精度を向上させ市場参加を最適化するための高度なAI駆動ツールの必要性をさらに強調しています。
エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)は、市場の洞察、予測、資産モデリング、資産最適化、エネルギー取引、リスク管理などを市場コミュニケーションを通じて行う相互作用であり、AIがこれらのシステムに統合され続けることで、企業がポートフォリオを管理する方法を再構築しています。AIが予測、取引、フロー最適化、決済プロセスを強化し、今日のエネルギー環境の複雑さを乗り越えるための重要なツールとして位置づけられている例をいくつか紹介します。
エネルギーマネジメントにおけるAIの進化
2024年において、生成AIほど注目されているトピックはないかもしれません。AI自体は何十年も前から技術の一部として存在していますが、エネルギーマネジメントにおけるその応用は近年勢いを増しています。機械学習(ML: Machine Learning)は、しばしばAIの現代的な応用とみなされ、システムが膨大なデータにアクセスし、自律的に学習することを可能にします。このデータ入力に基づいて自己改善する能力は、特にエネルギー取引において非常に価値があります。ここでは、ルールベースのシステムとML駆動のアプローチの両方が、以前は達成不可能だったタスクの自動化や洞察の生成を可能にします。
AIによる予測
旧式の予測モデルやシステムは、再生可能エネルギーの予測が難しいため、管理することが難しいです。これらのモデルは、正確な予測を行うために必要な膨大なデータを統合することができません。ニューラルネットワークはAIの一部であり、日立エナジーのノストラダムスAIのような高度な予測モデルの開発において重要な役割を果たしています。これらのモデルは、人間の認知機能を模倣してデータを処理し、確率的な予測を行います。エネルギー分野では、ニューラルネットワークが短期的な負荷、発電、価格の予測に利用されており、過去の価格データ、需要の傾向、天気予報、カレンダー属性などを活用しています。
回帰予測においては、業界をリードするソリューションがデータサイエンスのベストプラクティスを用いて複数のアルゴリズムを並行して検証します。平均絶対パーセント誤差(MAPE)、平均絶対誤差(MAE)、二乗平均平方根誤差(RMSE)、決定係数(R²)などの主要なパフォーマンス指標が、これらのモデルの精度を評価するために使用されます。この厳格なアプローチにより、最も信頼性の高い予測モデルが選択され、エネルギー市場でのより良い意思決定を促進する非常に正確な予測が可能になります。
このプロセスには、歴史的データに基づいたモデルのトレーニング、最適化、精度の検証が含まれ、新しいデータセットに適用される前に行われます。その結果、エネルギートレーダーやポートフォリオマネージャーが市場の動きを予測し、それに応じて戦略を調整する能力が大幅に向上します。時には、人工知能を補完する人間の知性が、モデルを微調整したり適切に運用したりすることで、効果と精度をさらに向上させることができます。これは、日立エナジーのアドバイザリーサービスのように、市場の発展に関する詳細な知識を持つ専門家の助けを借りて、ソフトウェア、データ、アドバイザリーサービスのユニークな組み合わせを提供することによって実現されます。
取引とポートフォリオの最適化
AIは、エネルギー取引の複雑な動きを分析する上で重要な役割を果たしており、価格、需要、供給のトレンドに関連する膨大なリアルタイムデータを処理します。これにより、AIはエネルギー企業がより情報に基づいた、利益を生む取引決定を行うことを可能にします。ポートフォリオの最適化に加えて、AIはリスク管理にも優れており、市場の変動性や不確実性を事前に評価します。AIを活用したアルゴリズム取引システムは、ミリ秒単位で取引を完了し、人間のトレーダーをはるかに凌ぐ速度で取引を実行できます。
速度を超えて、AIは電力市場・需給シミュレーション、感情の分析、ルーチン作業の自動化、そして変化する市場条件への継続的な適応を通じて、ポートフォリオの最適化に深みをもたらします。AIの最大の強みの一つは、大規模なデータセット内のパターンやトレンドを特定する能力にあります。この高度なパターン認識により、AIは人間のトレーダーが見逃しがちな新たな市場機会やリスクを検出することができます。その結果、AIが提供するタイムリーな洞察と戦略は、変化が激しく、予測が難しいエネルギー市場をナビゲートする上で非常に役立ちます。
取引におけるAIの役割は、運用を最適化する複雑なアルゴリズムの展開にあります。特にポートフォリオの最適化は、AIの重要な応用であり、さまざまな資産の配分を最適化し、確率論や機械学習を取り入れることでこれらの最適化のパフォーマンスを向上させます。このアプローチにより、市場行動のより正確なモデリングと予測が可能となり、最終的には意思決定と収益性の向上につながります。
この最適化プロセスの重要な側面は、混合整数線形計画問題(MILP)アルゴリズムの使用にあります。これらは、複雑な資産、例えばコンバインドサイクルガスタービン(CCGT)やカスケード型水力システムを正確にモデリングするために不可欠です。従来のシミュレーション手法が局所的な解しか提供しないのに対し、AI駆動のアルゴリズムは包括的な最適化を提供し、トレーダーがポートフォリオ全体で利益を最大化することを可能にします。
日立エナジーが提供する次世代のETRMシステムは、これらの高度なアルゴリズムを統合して「What-if」シナリオをシミュレートし、トレーダーが市場の変化がポートフォリオに与える潜在的な影響を評価できるようにします。リアルタイムのデータフィードと取引所との直接接続は、最新の洞察を提供することで意思決定をさらに強化します。
ブログについての詳細はこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※日本語でお問い合わせいただけます。