次世代ETRMシステムを組み込んだエネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)で挑むエネルギー市場の変革 ~二つのケーススタディから~
Blog Post | 19.03.2025 | 4 min read | ヒューゴ・スタッパーズ
Blog Post | 19.03.2025 | 4 min read | ヒューゴ・スタッパーズ
世界のエネルギー情勢は変革を遂げています。集中型の発電所は、分散型の再生可能エネルギー源、バッテリー貯蔵、家庭や企業での局所的な発電に置き換えられています。これにより、供給と需要のダイナミクスを管理するための複雑さとデータ量が増加し、重大な課題が生じています。
ここでデジタル化が登場します。デジタル化は、次世代のソリューションを通じて分散化を可能にし、将来の脱炭素化されたエネルギーシステムを管理するために必要なツール、オートメーション、分析を提供します。
先進的な企業は、効率的に利益を上げ、バランスの取れた形で負荷を処理するために、洗練されたエネルギー契約と取引を行う必要があることを認識し、この環境を乗り切るためにプロセスと実践のデジタル化と自動化に取り組んでいます。
当然のことながら、最初に注目すべきは既存のエネルギートレーディング&リスクマネジメント(ETRM)システムです。レガシーシステムは管理が困難で、柔軟性がなく、多くのコストがかかります。しかし、企業全般で市場の洞察、革新的な分析、リアルタイムアクセスのニーズを満たすことは、単にレガシーETRMシステムを置き換えるだけでは実現できません。
さらに、統合と接続性がデジタル変革を推進し、企業がアプリケーションを互いに調整して効率と可視性を向上させようとしています。この方法でデータを貴重な洞察に変換し、情報に基づいた意思決定を可能にし、プロセスの自動化を通じて効率を向上させることができます。
日立エナジーのエネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)は、単一のシステムではなく、ETRM機能を補完する構成可能でモジュール式のソリューションです。EPMアプリケーション機能を統合することで、エネルギー企業は運用、取引、リスク管理のニーズ全般に対応できます。
EPMの主な機能には以下が含まれます:
ケーススタディ1: 国際的なエネルギー小売供給業者
この企業は、独立系発電事業者(IPP)や卸売業者と二国間で取引し、北米のISO/RTOやアイルランド単一電力市場(I-SEM)などの地域の組織化された卸売電力市場に参加しています。
ビジネス課題と機会
これまでの電力取引は2〜3年先の長期契約で販売されており、市場があまり変動しない時期にはリスクを軽減する戦略でした。化石燃料から再生可能エネルギーへの移行により、発電量はますます天候に依存するようになっており供給と需要のバランスを取ることがより困難になっています。今日の市場では、リスクを軽減し、収益を最大化し、運用を最適化しながら、利益を上げて信頼性を持って競争するために、市場のダイナミクスに迅速に対応する必要があります。これには、何が起こっているかを理解し、リスクを効果的かつ効率的に監視し軽減するための強力な基盤技術と分析システムが必要です。分断されたシステムは、効果的なポートフォリオ管理と最適化に必要な可視性とリスク管理を欠いているためです。
日立エナジーのソリューション
EPMベースの統合ソリューションをクラウドベースのソフトウェアとして提供し、次世代ETRMシステムを含み、ISO/RTO市場のすべてのフロントおよびバックオフィスのワークフローを自動化および最適化するために市場コミュニケーションと緊密に統合し、シームレスな入札から請求までのプラットフォームを作成します。また、目的に応じた再生可能エネルギー証書(REC)管理を提供します。
影響と成果
ポートフォリオリスクエクスポージャーを減少させ、資本配分とクレジットファシリティを低減し、調達および取引のコストを削減しました。デジタル化により、統合が可能となり、ストレートスループロセッシング(STP)と意思決定の改善を支援し、ヘッジングや長期的な最適化を通じてコストを削減し、オペレーターの手元にある市場の見解とインテリジェンスに基づいた取引の機会を提供します。その結果、EPMソリューションは予測可能な財務環境を作り出し、商業的に新しい収益のために追加の顧客を獲得し、トレーディングITを将来にわたって保護しました。
発電資産、ガス貯蔵資産を運営し、住宅および事業顧客に電力と天然ガスを供給しています。自社発電に加えて、前日市場(短期/前日)、当日市場(超短期/数時間前)、需給調整市場(リアルタイム/数分前)にも参加しています。
ビジネス課題と機会
この組織は、統合されておらず、急速に変化する市場に適応できない分断されたスプレッドシート、手動プロセス、レガシーシステムに依存しています。エネルギー供給がますます分散化し、天候に依存する中で、負荷、生成、価格の予測が不可欠です。さらに、複数の市場製品にわたってポートフォリオ全般を最小コストで運用し、発電資産を最大限に活用するためには、プラント、ポートフォリオ、システムレベルの制約を遵守しながら、情報に基づいた最適化された物理的取引の意思決定が必要です。効率、スピード、可視性を向上させるための統合と合理化がなければ、現在の方法では現在および将来の市場で競争することはできません。財務および運用リスクを軽減し、取引業務の安定性と柔軟性を向上させる必要があります。現在および将来の市場要件を満たし続け、コスト圧力を管理するために、レガシーシステムを置き換える必要があります。
日立エナジーのソリューション
デジタル化と自動化プロジェクトに着手し、次世代ETRMを含むEPMベースの統合ソリューションを実装し、マルチコモディティポートフォリオ(電力、ガス、燃料、環境)をサポートし、予測、資産最適化、市場コミュニケーション、REC管理のための専門ツールを備え、分散システムの数を減らし、デジタルユーティリティの目標をサポートするために自動化を改善します。
影響と成果
デジタル化と自動化の目標を実現し、高度に自動化されたフロントからエンドまでの取引ライフサイクル、リスク管理、ポジション管理により、計画、利用、業務運営における最適な意思決定を可能にし、資産価値を最大化します。
レガシーシステムが進化せず、システムの限界に達すると、数十のスプレッドシート、孤立した自家製アプリケーション、または手動の回避策が、メインシステム外での機能を処理するために現れます。その結果、これらの非統合の回避策は成果を上げることができません。管理者は適切な意思決定のための情報を得られず、監査証跡が失われ、コンプライアンス報告が不足し、スタッフが手動作業を行うためのコストが増加します。レガシーシステムの複雑さ、許容できない維持費、システム統合の問題、分析と報告のニーズの変化、コンプライアンスリスク、迅速なコース変更ができないことに対する不満が高まります。
これらのエネルギー企業は技術的な転換点に達しました。かつてはコストを節約し、コア変革の運用リスクを避けるためにレガシーシステムを維持していましたが、今ではそれが高価で競争上の負担になっています。エネルギー企業は古いシステムに頼る余裕がありません。収益とコスト削減の観点からの影響は大きいです。
今日の変動するエネルギー市場は、供給と需要、ポートフォリオのパフォーマンス、評価、損益に関する基本的な質問にタイムリーに答えるために、リアルタイム分析、自動化、ETRMとのシームレスな統合を組み合わせたEPMアプローチを必要としています。これにより、エネルギー移行で成功するために必要な柔軟性、効率性、戦略的優位性が得られます。
レガシーETRMシステムを新しいバージョンに置き換えることは、解決策の一つに過ぎません。現代のエネルギー市場の複雑さを管理するためには、EPMソリューションを組み込んだ包括的なアプローチが重要です。モジュラーで構成可能なEPMフレームワークを活用することで、エネルギー企業は価値を引き出し、意思決定を改善し、進化する市場ダイナミクスに対応し収益性を向上させることができます。脱炭素化、デジタル化、分散化されたエネルギー世界で成功する鍵は、次世代ETRMシステムを組み込んだEPMソリューションを受け入れる企業にあります。
ブログについての詳細は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※日本語でお問い合わせいただけます。