バルト海ケーブル
Customer Story | 1 min read
スウェーデンとドイツを結ぶHVDCケーブル
Customer Story | 1 min read
スウェーデンとドイツを結ぶHVDCケーブル
バルト海における海底ケーブルは、スウェーデンとドイツの送電網を結ぶ世界最長級のHVDC送電線です。所有者は、ヨーロッパ有数の再生可能エネルギー発電事業者であるノルウェーのStatkraft,社の子会社、Baltic Cable AB社です。
スウェーデンとドイツでは、電力消費と発電のパターンが異なるため、電力相互接続が相互に有利になります。バルト海ケーブルHVDCリンクは、スウェーデンとドイツの電力エネルギー資源をプールし、両国の送電網の既存能力を補完・最適化することを可能にします。
直流450kVで600MWの容量を持つバルト海ケーブルは、新規発電所の建設を延期し、既存の発電所をより効率的に利用することを可能にしました。当社は、ドイツのバルト海沿岸にあるHerrenwyk変換所と、スウェーデン南部のKruseberg変換所、およびHVDC海底ケーブルを納入しました。
| 主なデータ | |
|---|---|
| 稼働年 | 1994 |
| 送電容量 | 600 MW |
| 極数 | 1 |
| 交流電圧 | 400 kV (両端) |
| 直流電圧 | 450 kV |
| 直流ケーブルの長さ | 250 km |
| 架空直流送電線 | 12 km |
| HVDCを選ぶ主な理由 | 海上横断の長さ |
| 用途 | 電力網の相互接続 |