地域と言語を選択してください

メニュー

Společnost Hitachi uvádí na trh HMAX Energy, průkopnickou sadu služeb a řešení založených na umělé inteligenci pro kritickou energetickou infrastrukturu

Press Release | Praha, Czech Republic | 23.03.2026 | 5 min read

•         Služby a řešení založené na datech zvyšují provozní efektivitu, posilují spolehlivost rozvodné sítě a bezpečně prodlužují životnost zařízení v rámci celého energetického hodnotového řetězce – včetně energetických společností, obnovitelných zdrojů, průmyslových odvětví a datových center

•         HMAX Energy využívá osvědčené referenční příklady, které dokážou snížit ztráty příjmů způsobené poruchami zařízení až o 60 % díky rychlé reakci na mimořádné situace a prevenci poruch

Společnost Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“) – Hitachi Energy, světový lídr v oblasti elektrifikace, dnes oznámila uvedení HMAX Energy, sady služeb a řešení založených na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby chránily kritickou energetickou infrastrukturu a zároveň zvyšovaly provozní efektivitu. Služba HMAX Energy, poskytovaná v rámci důvěryhodných partnerství se zákazníky, optimalizuje plánování, předpovídání a prevenci, čímž posiluje energetickou bezpečnost a odolnost. 

Elektrifikace mnoha průmyslových odvětví a vznik nových energeticky náročných sektorů urychlují potřebu rozšiřovat a modernizovat elektrickou síť,  přičemž objem těchto investic se pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů1. Ve většině zemí již velká část infrastruktury elektrizační soustavy překročila svou předpokládanou životnost a nebyla navržena tak, aby splňovala dnešní požadavky2. Tento sektor navíc čelí závažnému omezení: dodavatelské řetězce pro zařízení elektrizační soustavy jsou pod silným tlakem. V důsledku toho je zvýšení dostupnosti a prodloužení životnosti stávajících zařízení  důležitější než kdy jindy, což činí důležitějšími i tato partnerství.

Aby tyto požadavky splnila, uvedla společnost Hitachi Energy na trh HMAX Energy – nejnovější přírůstek do portfolia řešení HMAX společnosti Hitachi v oblasti umělé inteligence pro sociální infrastrukturu. Řešení HMAX od společnosti Hitachi pokrývá oblasti energetiky, mobility a průmyslu a představuje naplnění její strategie Lumada 3.0. 

HMAX Energy spojuje hluboké odborné znalosti v dané oblasti se špičkovými schopnostmi v oblasti umělé inteligence napříč celým hodnotovým řetězcem - od prvků primární energetické infrastruktury, jako jsou rozvaděče a transformátory, přes celé rozvodny až po komplexní systémy HVDC a řešení pro kvalitu elektrické energie. Modulární a bezpečná nabídka společnosti HMAX Energy, navržená tak, aby se přizpůsobila technologickým preferencím zákazníků, je rozdělena do tří pilířů:

●        Plánování – Optimalizace životního cyklu komponentů a provozní efektivity díky poznatkům založeným na datech: umožnění provozním a údržbářským týmům činit informovaná rozhodnutí a vytvářet plány na základě doporučení datových modelů využívajících umělou inteligenci.

●        Predikce – Včasné odhalování problémů díky monitorování zařízení: analýza připojených zařízení a údajů o okolním prostředí za účelem identifikace prvních známek opotřebení a upozornění na neobvyklé chování.

●        Prevence – Proaktivní přístup ke snížení rizika a prodloužení životnosti zařízení: pravidelné kontroly stavu a výkonnostní a simulační modely vylepšené umělou inteligencí, podporované odbornými týmy v terénu, maximalizují zbývající životnost kritického vybavení.

 

HMAX Energy vychází z přesvědčivých referenčních případů, které dokazují, že rychlá reakce na mimořádné situace a prevence nákladných poruch a oprav mohou snížit ztráty tržeb způsobené poruchami zařízení až o 60 procent. Díky včasné detekci dokáže HMAX Energy rovněž snížit počet poruch transformátorů o 50 procent a náklady na opravy až o 75 procent, čímž přispívá k vyšší provozní efektivitě a dostupnosti rozvodné sítě3 4.

Dnešní stárnoucí energetická síť je vystavena bezprecedentnímu tlaku a čelí současně celé řadě výzev, jako je prudce rostoucí poptávka po energii, zvyšující se složitost, omezení v dodavatelských řetězcích a nedostatek pracovní síly.

Wolf Mueller
Managing Director
BU Service
Hitachi Energy

Od návrhu a výstavby infrastruktury až po provoz a servis staví HMAX Energy na technologiích, které se již v praxi osvědčily. Jedním z příkladů je využití digitálních dvojčat, jako je IdentiQ® – součást HMAX Energy – pro systémy vysokonapěťového stejnosměrného proudu (HVDC), které mohou zkrátit dobu reakce na incidenty až o 90 procent4.

 

Baltic Cable, provozovatel jednoho z nejdelších podmořských vysokonapěťových stejnosměrných (HVDC) propojení na světě, zavedla pro svůj systém HVDC datovou platformu využívající technologii digitálního dvojčete. Tato platforma sdružuje informace o zařízeních, analytické údaje a provozní data do přehledného vizuálního rozhraní, které poskytuje přehled o stavu systému, jeho životním cyklu, výkonu a potenciálních budoucích podmínkách v reálném čase.

Společnost Baltic Cable se zasazuje o propojenou Evropu s bezpečnou,
cenově dostupnou a udržitelnou energií pro všechny. Tato strategická spolupráce
nám umožňuje řídit naše vlastní operace s větší přesností a zároveň posilovat
jejich odolnost pro nadcházející desetiletí.

Jan Brewitz
Technical Director
Baltic Cable

Mezitím společnost ERG, jeden z předních italských provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, digitalizovala hybridní rozvaděč tím, že monitoruje jeho provozní parametry přímo na místě, čímž zvyšuje dostupnost zařízení a celkový výkon. Monitorovací řešení shromažďují a analyzují veškerá data o výkonu rozvaděčů, která jsou následně vyhodnocována v Collaboration Center společnosti Hitachi Energy v italském Lodi, strategickém servisním centru poskytujícím odborné znalosti o produktech a podporu v reálném čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To usnadňuje monitorování stavu a proaktivní strategii údržby pro společnost ERG a umožňuje 35% snížení času stráveného inspekčními činnostmi na místě4.

Využití digitálního monitorování – v rámci systému HMAX Energy –
zvyšuje provozuschopnost zařízení a celkovou výkonnost a je nedílnou součástí
naší strategie údržby.

Francesco Ingrassia
Vedoucí údržby pro jižní Itálii a ostrovy 
Společnost ERG

O společnosti Hitachi Energy

Společnost Hitachi Energy je globální technologický lídr v oblasti elektrifikace, který podporuje udržitelnou energetickou budoucnost pomocí inovativních technologií pro rozvodné sítě, jejichž jádrem je digitální technologie. Více než tři miliardy lidí jsou ve svém každodenním životě závislé na našich technologiích. Díky více než stoletému průkopnictví v oblasti kritických technologií, jako jsou vysoké napětí, transformátory, automatizace a výkonová elektronika, řešíme nejnaléhavější energetickou výzvu naší doby – vyrovnávání prudce rostoucí poptávky po elektřině a zároveň dekarbonizaci energetické soustavy. S bezkonkurenční instalovanou základnou ve více než 140 zemích spoluvytváříme a budujeme dlouhodobá partnerství napříč odvětvími veřejných služeb, průmyslu, dopravy, datových center a infrastruktury. Se sídlem ve Švýcarsku zaměstnáváme více než 50 000 lidí v 60 zemích a generujeme tržby ve výši přibližně 16 miliard USD.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https:/x.com/HitachiEnergy

 

O společnosti Hitachi, Ltd.

Prostřednictvím svého podnikání v oblasti sociálních inovací (SIB), které spojuje IT, OT (provozní technologie) a produkty, přispívá Hitachi k harmonické společnosti, v níž jsou životní prostředí, blahobyt a hospodářský růst v rovnováze. Společnost Hitachi působí celosvětově ve čtyřech odvětvích – digitální systémy a služby, energetika, mobilita a propojená odvětví – a ve strategické obchodní jednotce SIB pro nové růstové podniky. Díky platformě Lumada dokáže Hitachi přetvářet data, technologie a oborové know-how v hodnotu, která pomáhá řešit výzvy zákazníků i celé společnosti. Tržby za rok 2024 (skončil 31. března 2025) činily 9 783,3 miliardy jenů, společnost disponovala přibližně 280 000 zaměstnanců po celém světě a zahrnovala 618 konsolidovaných dceřiných společností. Navštivte nás na adrese https://www.hitachi.com.

Media contact

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy