Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kul utmaning att vara ny på jobbet

Features | Sweden | 12.05.2021 | 3 min read

Säg svårt och Lovisa Håkansson lär lyssna. Det var hoppet om en tuff utmaning som fick henne att börja plugga på MDH, och som nybakad ingenjör lockade den avancerade tekniken på Hitachi Energy.

Lovisa Håkansson
”Det viktigaste som jag tagit med mig från studierna är kanske förmågan att ta in ny information. Den har jag nytta av nu. Problemlösningstänket, som grundar sig i matematiken och alla energiberäkningskurser, är också värdefullt”, säger Lovisa Håkansson.

Efter fem års studier till civilingenjör i industriell ekonomi och energi på MDH, Mälardalens Högskola, jobbar Lovisa Håkansson sedan fyra månader tillbaka på Hitachi Energy. Svårast med att vara ny på jobbet? Just att allt är så nytt! 

”Man tänker att man pluggat i fem år och ska ha jättemycket med sig – och det har man ju – men det är så extremt mycket som är nytt, varje dag. Fast min arbetsgivare förväntar sig inte att jag ska kunna allt, de är villiga att lägga ner energi på att utveckla mig. Det känns skönt! Jag har fått en mentor som jag kan fråga om allting, och det är superbra”, säger Lovisa Håkansson. 

Komplexa projekt säkrar driften 

Lovisa jobbar som teknisk projektledare på Hitachi Energy. Hennes enhet, Enterprise Software, gör datoriserade styr- och övervakningssystem för bland annat kraftnät och elproduktion, och Lovisa är med och säkerställer en optimerad, miljöeffektiv och säker drift för kunder runt om i hela världen. Som teknisk projektledare har hon den tekniska överblicken och leder projektet framåt.  

”Det är upp till mig att följa upp och se att allting går som det ska och att resultatet möter kundens behov och löser deras problem. Beroende på storlek och komplexitet så tar projekten vanligtvis minst ett år, så jag har inte hunnit göra ett helt projekt än”, säger Lovisa Håkansson. Hennes arbetsdagar är än så länge rätt lika dagarna som student. Hon jobbar fortfarande på distans, sittandes framför datorn hemma vid köksbordet på Kungsholmen i Stockholm.  

”Den stora skillnaden är att nu gör jag  någonting som faktiskt är på riktigt. I skolan är det mer som att göra demos av hur något kan vara i verkligheten”, säger hon och fortsätter. ”När jag pluggade var jag hela tiden på väg mot något, mot examen. Det här låter klyschigt, men nu känns det som ett helt nytt kapitel, som att jag står på startbanan för att se vart vägen tar mig. Det är jättespännande, och väldigt utvecklande och intressant”. 

Lovisa på bergsklättring
Att resa är ett av Lovisas största intresse och innan pandemin bröt ut besökte hon bland annat Madeira, Portugal

Stimulerande med problemlösning

MDH är Sveriges största högskola som 2022 ska bli universitet. Att Lovisa skulle hamna där, eller ens plugga direkt efter gymnasiet, var ingen självklarhet. 

”Jag hade inte tänkt plugga vidare, men sista året i gymnasiet kände jag mig motiverad. Jag gick natur så det kändes naturligt plugga till ingenjör, och när jag läste om utbildningen i industriell ekonomi på MDH så tänkte jag; det där ser avancerat ut – det tar jag!”, säger Lovisa Håkansson.  

”Jag är väldigt nöjd med MDH, det är en bra skola. Jag tyckte framför allt om energikurserna, där det verkligen märktes att lärarna har extremt mycket kunskap i ämnet”. 

Om det var just ”avancerat” som lockade Lovisa att börja plugga på MDH, så var avancerat även en faktor när hon sökte jobbet på Hitachi Energy. Visst betydde det mycket att hon alltid gillat projektledning och att hon gärna ville jobba mot internationella kunder. Men den avancerade – komplicerande – tekniken spelade också in.  

”Jag ville ha det tekniska, för det är där den stora tankekraften krävs och det är där jag känner att jag utvecklas. Saker ska inte vara för enkla, jag behöver stimulansen i att få lösa problem. Det är något som jag verkligen får utlopp för nu, och det är extremt utvecklande. Det känns dessutom som att det inte kommer att spela någon roll hur länge jag jobbar här; eftersom varje kund och projekt är unikt och det handlar om så komplexa system, så känns det som att jag alltid kommer att kunna utvecklas på Hitachi Energy”, säger Lovisa Håkansson.

Läs mer

Liknande artiklar