Välj din region och ditt språk

OK

Meny

DCIM\100MEDIA\DJI_0492.JPG

Nu säkras elkvaliteten i Europas största vindkraftpark

Customer Story | 3 min read

Fotograf: Tobias Hannu

Markbygden 1101 är Europas största vindkraftpark och en viktig pusselbit i den svenska energiomställningen. Med en ny, stor filteranläggning är Hitachi Energy med och säkerställer elkvalitet och reaktiv effekt i vindkraftparken.

Vindkraften utgör en växande del av den svenska energiproduktionen. Teknikutvecklingen går oerhört snabbt, på tio år har effekten i ett vindkraftverk mer än tiodubblats och antalet etableringar ökar. I Norrbotten uppförs just nu vindkraftparken Markbygden 1101. Hittills är 314 turbiner med en installerad effekt på knappt 1000 MW i drift, och när den gigantiska vindkraftparken blir färdig kommer den att omfatta 1101 vindkraftverk och vara Europas största landbaserade vindkraftpark. 

Den el som produceras i parken måste hålla hög kvalitet vilket medför en del utmaningar vid vindkraftproduktion. Därför har Hitachi Energy fått en beställning från Markbygden Net på en filteranläggning till transformatorstationen Råbäcken. Markbygden Net ansvarar för kraftnätet inne i vindparken och ett antal transformatorstationer, där Råbäcken är en av de viktigaste knutpunkterna. 

I Råbäckens transformatorstation samlas den elkraft som produceras i vindparken in och distribueras direkt på det svenska stamnätet. 

Fotograf: Tobias Hannu
Fotograf: Tobias Hannu

Filteranläggning av typen MSCDN kompenserar och reducerar

Filteranläggningen av MSCDN-typ (Mechanically Switched Capacitor with Damping Network) från Hitachi Energy har två huvudfunktioner: först ska den kompensera för reaktiv effekt och reducera övertonhalten i kraftnätet, dessutom ska den mildra risken för förstärkning av övertoner på grund av resonanser vilket kan vara en risk med en vanlig kondensatorbank. Den består av två stycken filter på 140 respektive 200 MVAR, som ska anslutas till transformatorstationens 150 kV-system. Filtren är speciellt utformade för att ha låga aktiva förluster i dämpningsnätet.

"I takt med att andelen förnybar energi ökar så ökar behovet av sådana här filteranläggningar – och ju större en vindkraftpark blir desto högre blir också kravet på elkvalitet och kompensering av förluster", säger Peter Karlsson, försäljningsansvarig på Hitachi Energy. "Hos oss på  Hitachi Energy har vi teknik- och systemkunnande och vi har erfarenhet av att leverera liknande anläggningar till andra vindparker. Att vara en del av Markbygden 1101 och den svenska vindkraftutbyggnaden ligger helt i linje med vår ambition att vara med och bidra i omställningen till förnybar kraft i ett hållbart samhälle". 

Höga krav på leverantörer

Att bygga en vindkraftpark strax söder om polcirkeln är utmanande på flera sätt. Det kalla klimatet ställer unika krav på installationen, där utrustningen måste klara temperaturer ner till minus 50 grader och där markarbetet blir avancerat för att undgå tjäle. De krav som ställs på teknik och leverantörer är höga.

Filteranläggningen, som konstrueras och tillverkas i Hitachi Energys fabriker i Ludvika och Västerås, ska vara färdig i drift i oktober 2021. När Markbygdens etapp 2 och 3 blir klara kommer den färdigutbyggda vindkraftparken producera runt 12 TWh el årligen, motsvarande knappt tio procent av Sveriges totala elproduktion. Det blåser positiva vindar för kraften från Markbygden 1101!