Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hans Björklund

Hans Björklund vinner prestigefyllt IEEE-pris för 'enastående bidrag' till HVDC

Customer Story | 2 min read

I en karriär som sträcker sig över nästan 50 år inkluderar hans långa lista med banbrytande innovationer världens första digitala kontroll- och skyddssystem för HVDC.

Hitachi Energy (tidigare Hitachi Energy) är stolta över att kunna meddela att Hans Björklund, Corporate Executive Engineer, har vunnit IEEE PES Uno Lamm High Voltage Direct Current Award ”för enastående bidrag och visionärt ledarskap i utvecklingen av avancerade kontroll- och skyddssystem för HVDC.”

Priset delas ut årligen av Power and Energy Society (PES) från Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), världens största sammanslutning av tekniker.

HVDC är den enda tekniken som kan överföra enorma mängder kraft över mycket långa avstånd med minimala elektriska förluster. Kontroll- och skyddssystemet är hjärnan i en HVDC-överföringslänk, som hanterar strömflödet, stabiliserar de anslutande kraftnäten och upptäcker och reagerar på fel omedelbart för att förhindra avbrott.

"Jag är hedrad över att tilldelas detta stora pris, det finaste i HVDC-världen", sa Björklund. "Jag har arbetat med flera av de tidigare vinnarna och är stolt över att få vara med i deras led."

"Vi är glada över att Hans enorma bidrag till utvecklingen av HVDC har erkänts av hans kamrater på IEEE", säger Niklas Persson, chef för Hitachi Energy's affärsenhet Grid Integration. ”Hans har ägnat sitt yrkesliv åt HVDC. Hans arbete uppskattas mycket, inte bara i vårt företag utan även av våra kunder och det bredare kraftöverföringssamhället. Hans prestationer är ett bra exempel på hur Hitachi Energy är en drivande kraft för en hållbar energiframtid med banbrytande och digital teknik.”

Björklunds karriär på Hitachi Energy sträcker sig över nästan 50 år. Han har arbetat med de flesta av världens avgörande HVDC-projekt och utvecklat många världens första innovationer som har förbättrat HVDC-transmissionens kapacitet, säkerhet, tillförlitlighet och stabilitet. Dessa inkluderar de första digitala kontroll- och skyddssystemen 1976 och tre generationer av kontroll- och skyddssystemet MACHTM, som skyddar de allra flesta av världens HVDC-projekt.

Han började på företaget 1974 efter att ha tagit en magisterexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Han är life senior member i IEEE och är aktiv i International Council on Large Electric Systems (CIGRE) och International Electrotechnical Commission (IEC). År 2014 mottog Björklund Polhempriset, Sveriges äldsta och mest prestigefyllda pris för avancerad teknisk innovation.

Uno Lamm (1904-1989) var en svensk ingenjör som ledde den kommersiella utvecklingen av HVDC från Hitachi Energy och var pionjär i världens första HVDC-överföringslänk 1954. Priset är kraftindustrins huvudpris för livslångt arbete inom HVDC-innovation.