Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 25-10-2022

4 min read

Energilager som tjänst - ett riskfritt, lönsamt och enkelt sätt att minska elräkningen och parera lasttoppar

Mariestad is beautifully situated on the  Lake Vänern.  At the harbor there are cafes and several snack bars. Over the port you can see Mariestads landmark, the over 80 meters high cathedral.
Allt fler industrier och företag investerar i energilager för att möta höga elpriser och minska effekttopparna som kommer med ökad elektrifiering. Ett smart sätt att börja för de som inte vill investera i egna batterier är att köpa in det som en tjänst, ”Battery as a service”, och enbart betala för de timmar som energilagret används. Hitachi Energy har tillsammans med Recap Energy bidragit till en sådan lösning i Mariestad och Töreboda.

Elpriser som rusar i höjden, snabb elektrifiering av allt från lastbilar till arbetsfordon och en ökad andel förnybar energi som ska integreras i elnäten på ett stabilt sätt. Omställningen går fort på energiområdet och är en allt viktigare kugge för att hantera dessa svängningar är att använda sig av energilager.

"Vi har märkt av ett väldigt stort intresse för Hitachi Energys energilager och systemlösningar från i stort sett alla sektorer, från elnätsbolag till vind- och solkraftsproducenter och inte minst från industrin där elektrifieringen nu går med stormsteg och det finns stora besparingar att göra genom smartare styrning och lagring av el och vidareförsäljning av effekt", säger Fredrik Isacsson, Sales manager på Hitachi Energy.

För vilka typer av kunder och företag passar energilager och hur ska man tänka om man vill använda sig av detta i sin verksamhet?

"I stort sett alla företag har förutsättningar att göra besparingar med hjälp av energilager. Från stora energiförbrukare inom industrin till småföretag och logistikcentraler. Felet många gör är att man bara tittar på delarna, på vilka produkter som ska ingå. Det viktiga är systemnyttan, vad företaget som helhet kan få ut av investeringen i energilager och vilka intäktsmöjligheter det finns att sälja sin överkapacitet för att snabbare kunna räkna hem sin investering", säger Fredrik Isacsson.  

Hitachi Energys e-mesh™ PowerStore™ finns i olika kombinationer och storlekar som är anpassade till kundens behov - från 250 kW-lösningar till energilagringssystem på flera megawatt.
Hitachi Energys e-mesh™ PowerStore™ finns i olika kombinationer och storlekar som är anpassade till kundens behov - från 250 kW-lösningar till energilagringssystem på flera megawatt.

Energilager ger både kostnadsoptimering och nya intäkter

Att koppla in ett energilager i verksamheten medför en rad olika nyttor och hållbara fördelar.

- Kostnadsoptimering. Genom att prognostisera och flytta förbrukning i tid mellan timmar med högre och lägre spotpris kan man undvika dyra effekttoppar och högre effektavgift.

- Bättre intjäning för elproducenter. Vind- och solkraftproducenter kan lagra energi och sälja den då de får mest betalt under dygnet.

- Frekvensreglering. Delta på Svenska kraftnäts frekvenstjänstmarknad och få intäkter.

- Region- och lokalnätsstöd. Delta på lokala kapacitetsmarknader och få intäkter.

- Bidra till den gröna omställningen. Genom att vara mer energieffektiva, bättre utnyttja egenproducerad förnybar el, öka elektrifieringen och bidra med stödtjänster för att stabilisera elnätet bidrar man som företag till mer förnybar energi och mindre utsläpp.

 

Smart styrsystem avgörande i Hitachi Energys lösning

För att en automatiserad batteritjänst ska fungera krävs både högkvalitativa batterier och smarta och automatiserade styrsystem. Hitachi Energy, med ledande expertis inom energilagring och digitala automationslösningar, erbjuder här e-mesh™ PowerStore™. En lösning som finns i en rad kombinationer och storlekar anpassade efter kundens behov. Kunderna är allt från vindkraftsparker till industrier, fastigheter och elnätsbolag.

"Själva hjärtat i Hitachi Energys energilagerlösning är vårt innovativa styrsystem, e-mesh™. Det är genom den plattformen företag kan automatisera och optimera sin energianvändning och även få intäkter genom elhandel". 

Fredrik Isacsson, Sales manager på Hitachi Energy. 

”Battery as a service”

Hitachi Energy har nyligen etablerat ett samarbete med företaget Recap Energy, utvecklare av energitillgångar, som erbjuder konceptet Battery as a service, där företag köper tillgången till energilager som en tjänst istället för att äga det själva.

"Då slipper man som företag investeringskostnaden och betalar bara för de timmar som energilagret används. Istället för att köpa energilagret så tecknar man ett avtal över ett antal år och kan då säkra upp den kapacitet på energilager som behövs för ansträngda lägen under vintern eller för att parera återkommande lasttoppar under dygnet när företagets fordon måste laddas", säger Fredrik Isacsson.

 

Energilager som tjänst i Mariestad och Töreboda

I samarbete med Recap Energy, och det lokala kommunägda energibolaget VänerEnergi håller Hitachi Energy nu på att installera två stora energilagerlösningar i Västergötland. Hos VänerEnergi i Töreboda placeras ett energilager på 2,3 MW och i Mariestad ett på 1 MW, som båda ska tas i drift i början av 2023. 

"VänerEnergi kommer att använda batterierna vintertid för att täcka sitt kapacitetsbehov och utjämna belastningstoppar i nätet. De konsumerar el från det regionala nätet och där råder begränsningar under vinterhalvåret, de får helt enkelt inte tillräckligt med effekt utan behöver ta hjälp av batterier för sin peak shaving", säger Marco Berggren, vd på Recap Energy. 

Tillsammans med Hitachi Energy har nu Recap Energy flera projekt på gång i landet.

"Vi har ett väldigt nära och gott samarbete. För oss är det helt avgörande att produkterna verkligen fungerar i det långa loppet, och Hitachi Energy har både lång erfarenhet av energilager och är en bra serviceleverantör", säger Marco Berggren.

 

Ett riskfritt sätt att säkra sin energitillgång

Varför använda ”Battery as a service” istället för att köpa ett eget batteri?

"Därför att kunden då inte själv behöver investera i energilagret utan kostnaden går över driftbudgeten. VänerEnergi behöver exempelvis bara använda batteriet under tre månader varje år och det hade tagit dem 30 år att få tillbaka investeringen om de valt att köpa ett eget. Företagen slipper också ha kostnaden på balansräkningen. Nu tar vi istället hela risken med investeringen och säkerställer att kunden har en besparing från första dagen", säger Marco Berggren.

"Under den del av året som VänerEnergi inte använder Hitachi Energys batteri genererar det intäkter åt Recap Energy genom frekvensreglering", avslutar Marco Berggren.

Se filmen om investering i energilager här

Kontakt

Fredrik Isacsson

Account Manager

010-738 10 22
Joel Dahlberg
+46 10 738 06 31