Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release Zurich, Switzerland 23-11-2021

3 min read

Hitachi Energy 와 Clever, 덴마크에서 지속 가능한 이동성 가속화

첨단 에너지 관리 및 최적화 솔루션과 배터리 에너지 저장 시스템을 재생에너지와 결합한 획기적인 전기자동차 급속 충전소

Hitachi Energy는 덴마크의 선구적인 전기자동차 급속 충전 업체인 Clever와 새로운 지속 가능한 모빌리티 파트너십을 맺었음을 발표하였습니다. 덴마크산 세계 최고의 전기자동차를 선정하여 산업 규모의 에너지 저장소를 토대로 하여 연중무휴 재생전기로 구동되도록 하는 것이 목표입니다. 2020년, 덴마크는 2030년까지 최소 775,000 대의 전기자동차나 하이브리드 차량을 증가시킨다는 목표를 발표했습니다1.

전 세계가 화석연료를 재생 가능한 에너지원으로 대체하기로 약속함에 따라, 배터리 에너지 저장은 탄소중립 미래로의 전환을 가속화할 필수적인 도구가 되어 가고 있습니다. 2022년 초, Clever는 덴마크의 수도인 코펜하겐의 주요 운송 및 출퇴근 도로인 코이에(Køge)에 급속 전기자동차 충전 시범 사업소를 설치할 예정입니다. 이 곳은 세계에서 가장 선구적인 충전 시설들 중 하나가 될 것이며, Hitachi Energy의 대규모 이-메쉬(e-meshTM) 파워스토어(PowerStoreTM) 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 포함하는 최초의 충전소 중 하나가 될 것입니다. 

Clever는 Hitachi Energy의 BESS를 설계에 통합함으로써 충전을 위한 청정 전력(풍력 및 태양열)의 사용을 극대화하여 필요할 때마다(연중무휴) 사용할 수 있는 지속 가능한 모빌리티 솔루션을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이러한 혁신적인 파트너십을 통하여 Hitachi Energy와 Clever는 운송 부문의 전기화로 가는 길을 닦아 여러 재생에너지의 효과적인 통합을 이루고 궁극적으로는 탄소중립 사회를 실현할 것입니다.

지역 전력망에 직접 통합되도록 설계된 BESS는 BESS 및 AC 충전기를 포함하여 여러 분산된 전원으로부터 나오는 전력을 메인 그리드로 재판매 하는 보조 서비스를 제공합니다. 이로써 Clever는 신속하게 투자를 회수할 수 있습니다. 그리드 사용량이 많은 기간에는 BESS를 직접 연결하여 전기자동차를 충전할 수도 있습니다.

Hitachi Energy의 부사장이자 그리드 자동화 부서의 전무이사인 마씨모 다니엘리(Massimo Danieli)는 “우리는 모두를 위한 지속 가능한 에너지 미래를 발전시키기 위해 노력하고 있으며, 이번 Clever와의 창의적인 파트너십은 재생가능한 발전, 전기화 및 에너지 저장과 같은 에너지 전환의 핵심 기술과 요소들을 결합시킬 때 어떠한 일들이 가능해지는지를 보여주고 있습니다.”라고 말합니다. 그는 “Clever와의 파트너십은 속도와 규모 면에서 전력 접근을 뛰어나게 하고자 하는 우리의 노력을 보여주는 것으로, 전 세계적으로 그리고 지역적으로 사람들에게 혜택을 주는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.”라고 덧붙였습니다.

충전소를 사용하는 출퇴근자와 운전자들은 이러한 경험을 통해 충전을 쉽고 접근 가능한 것으로 인식하게 될 것입니다. Køge 충전소가 사업을 시작하면 8개의 충전소에서 16대의 전기자동차가 동시에 충전할 수 있으며, 이는 Clever의 인상적인 발전의 일부가 될 것입니다. 현재 Clever는 전국 2,500개소의 공공 충전소를 제공하고 있으며, 2025년 말 이전에 추가로 10,000개의 새로운 공공 충전소를 구축할 예정입니다.

이 모델은 2050년까지 에너지 전환과 넷 제로(Net-zero) 달성에 있어서 덴마크의 리더십을 보여주는 또 다른 예입니다. IEA2에 따르면, “덴마크는 현재 매우 안정적이고 안전한 전력망을 유지하면서 가변 재생 에너지를 통합하는 데 있어 글로벌 리더로 널리 인정받고 있습니다.”

Hitachi Energy가 최근 업데이트한 차세대 e-meshTM포트폴리오는 차량 충전 과정을 통제, 최적화 및 조정할 수 있는 첨단 디지털 기술을 필요로 하는 전기자동차 충전 시장에서 매우 적합합니다. Hitachi Energy의 e-mesh 솔루션은 복잡한 마이크로그리드와 동일한 요구 사항이 많은 BESS와 지역의 분산 에너지 자원(DERs, distributed energy resources)을 보다 잘 통합시킴으로써 e-모빌리티의 성장을 위한 핵심적인 솔루션이 될 것입니다. 사용 사례가 발전할수록 e-mesh는 대형 전기자동차 차량 보관소 관리, 급속 충전소 조정 및 전기자동차 재충전 최적화를 포함한 여러 필요를 충족시킬 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

 

프로젝트에 대한 핵심 사실:

전기자동차 충전소 (8x 300kW)

옥상 태양열 (0.1 MWp)

PowerStore 배터리 (1.2 MW /
1.5 MWh)

e-mesh 컨트롤 시스템

e-mesh SCADA

태양광 발전 및 전기자동차 AC-홈 충전 (자산누계)

 

주석

1) https://www.reuters.com/article/us-denmark-climatechange-autos/denmark-agrees-deal-to-have-775000-electric-cars-by-2030-idUSKBN28E23O

2) https://www.iea.org/countries/denmark

3) https://www.hitachienergy.com/offering/solutions/grid-edge-solutions

히타치 에너지 주식회사 소개

히타치 에너지는 모두를 위한 지속 가능한 에너지 미래를 이끄는 세계적인 기술 선도 기업입니다. 우리는 가치 사슬 전반에 걸쳐 공공설비, 산업, 인프라 부문 고객들에게 혁신적인 솔루션과 서비스를 제공합니다. 우리는 고객 및 파트너와 함께, 탄소 중립적인 미래로의 에너지 전환을 가속화하는 데 필요한 기술을 개척하고 디지털 전환을 가능하게 합니다. 우리는 사회적, 환경적, 경제적 가치의 균형을 유지하면서, 세계의 에너지 시스템을 더욱 지속 가능하고, 유연하며, 안전하게 발전시키고 있습니다. 히타치 에너지는 140개 이상의 국가에서 입증된 실적과 타의 추종을 불허하는 설치 기반을 보유하고 있습니다. 스위스에 본사를 두고
90개국에 약 38,000명의 직원이 근무하고 있으며, 약 100억 달러 규모의 수주를 기록했습니다.

 

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

Contacts

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13