Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy zdobywa znaczące zamówienia na integrację dwóch dużych morskich farm wiatrowych z polską siecią elektroenergetyczną

Press Release | 09.01.2023 | 4 min read

Zdjęcie: Morska farma wiatrowa - Jan Arne Wold © Equinor

Przyłączenie do sieci i rozwiązanie w zakresie jakości energii elektrycznej dla morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III pomoże Polsce w osiągnięciu celu związanego z energią odnawialną i zapewni bezemisyjną energię elektryczną dla ponad 2 milionów polskich domów.

Hitachi Energy, globalny lider technologiczny, wspierający dążenie do zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich, ogłosił dziś, że zdobył dwa znaczące zamówienia od firm Equinor i Polenergia na dostarczenie rozwiązania w zakresie przyłączenia do sieci prądu przemiennego i zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej dla ich wspólnych farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w polskim basenie Morza Bałtyckiego. Każda z nich będzie miała moc wytwórczą 720 megawatów.

Hitachi Energy dostarczy do każdej z dwóch farm wiatrowych przyłącze sieci morskiej, które odbierze moc z turbin wiatrowych i przekaże ją na brzeg, a także przyłącze sieci lądowej, które przekaże moc do krajowego systemu przesyłowego, jak również rozwiązanie w zakresie jakości energii STATCOM, które zapewni niezawodny i stabilny przepływ energii przy optymalnej mocy i przez cały czas, pomimo wysokiej zmienności energii wiatrowej.

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III oczekują na finalną decyzję inwestycyjną w 2024 roku, a zakończenie budowy farm planowane jest na rok 2027. Będą to jedne z pierwszych morskich farm wiatrowych w Polsce, które są częścią ambitnego programu kraju, mającego na celu rozwój potencjału sektora offshore wind i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, który historycznie jest zdominowany przez węgiel. Celem rządu jest uzyskanie około 11 gigawatów mocy w morskiej energetyce wiatrowej w fazie operacyjnej lub rozwojowej do roku 2027.1

Hitachi Energy została wybrana w postępowaniu przetargowym ze względu na szereg zalet, w tym projekt wstępny (FEED) z zaproponowanymi zoptymalizowanymi rozwiązaniami, także wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów oraz bliskie, trwające od dekad, relacje z Equinor i PSE (polski operator systemu przesyłowego), a ostatnio z Polenergią.

Integracja wielkoskalowych źródeł energii odnawialnej z siecią elektroenergetyczną jest kluczowym elementem transformacji energetycznej i dziedziną, w której przodujemy od dziesięcioleci ‒ powiedział Niklas Persson, dyrektor zarządzający biznesem Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy. ‒ Nasze technologie przyłączania do sieci są stosowane na morskich farmach wiatrowych na całym świecie, a nasze rozwiązania w zakresie jakości energii eliminują wąskie gardła i utrzymują stabilne napięcie oraz przepływ energii w systemach energetycznych dookoła globu.

Te projekty jeszcze mocniej potwierdzają pozycję Hitachi Energy jako globalnego lidera na rynku morskiej energetyki wiatrowej i partnera z wyboru dla deweloperów farm wiatrowych, który łączy solidne doświadczenie z technologiami dla sieci elektroenergetycznych, aby pomóc uczynić światowy system energetyczny bardziej zrównoważonym, elastycznym i bezpiecznym, umożliwiając wdrażanie nowych rozwiązań i modeli biznesowych szybko i na dużą skalę.

Firma stale rozwija swoją ofertę, aby lepiej służyć temu rynkowi. Ostatnio wprowadziła na rynek m.in. gamę modułowych i prefabrykowanych rozwiązań w zakresie przyłączania do sieci  Grid-eXpand™, dzięki którym przyłączanie morskich farm wiatrowych do sieci kontynentalnej staje się szybsze, prostsze i bardziej efektywne, a także kompletną ofertę STATCOM-ów i E-STATCOM-ów dla wszystkich zakresów mocy, zapewniających stabilność sieci i jakość energii w każdym momencie.

Komunikat jest następstwem zawartego niedawno globalnego porozumienia pomiędzy Hitachi Energy i Equinor, dotyczącego współpracy w zakresie systemów przesyłowych wysokiego napięcia (AC i DC) w celu przyłączenia morskich farm wiatrowych i zakładów produkcyjnych Equinor do kontynentalnych sieci elektroenergetycznych na całym świecie.

Przypisy
1 Globalna Rada Energii Wiatrowej – Globalny raport o morskiej energetyce wiatrowej 2022

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym, który dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Obsługujemy klientów z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu i infrastruktury, oferując innowacyjne rozwiązania i usługi w całym łańcuchu wartości. Wspólnie z klientami i partnerami tworzymy pionierskie technologie i umożliwiamy cyfryzację niezbędną do przyspieszenia procesu transformacji energetycznej w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Udoskonalamy światowy system energetyczny tak, aby stał się bardziej zrównoważony, odporny i bezpieczny, równoważąc jednocześnie korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Hitachi Energy może poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem i niezrównaną bazą zainstalowanych rozwiązań w ponad 140 krajach. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 90 krajach zatrudniamy około 40 000 osób, generując obroty o wartości około 10 mld USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Hitachi Ltd.

Hitachi rozwija Biznes Innowacji Społecznych, tworząc zrównoważone społeczeństwo dzięki danym i technologii. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów klientów i społeczeństwa za pomocą rozwiązań Lumada wykorzystujących technologie IT, OT (Operational Technology) i produkty oferowane w ramach naszej struktury biznesowej obejmującej Cyfrowe Systemy i Usługi, Zieloną Energetykę i Mobilność, Połączony Przemysł oraz Systemy Motoryzacyjne. Kierując się ekologią, cyfryzacją i innowacyjnością, dążymy do rozwoju poprzez współpracę z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody firmy za rok fiskalny 2021 (zakończony 31 marca 2022 r.) wyniosły 10 264,6 miliardów jenów (84 136 milionów dolarów amerykańskich), przy 853 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 370 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej  https://www.hitachi.com.

Kontakt

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy