Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Sverigeetta i skidåkning - parallellt med ett projektledarjobb

Features | Sweden | 29.02.2024 | 3 min read

Under 2023 vann hon flera stora tävlingar inom Slopestyle och Big Air samtidigt som hon har ett spännande projektledarjobb på Hitachi Energy i Ludvika. Nu lever hoppet om att någon gång få representera Sverige i OS för skidåkaren Tova Stål.

Tova Stål är projektledaren och skidåkaren som kombinerar sitt jobb på Hitachi Energy i Ludvika med en elitsatsning. Under 2023 vann 26-åringen Swedish Slopestyle Tour, SM-guld i Slopestyle och tog en silvermedalj i Big Air.

Stod på skidor vid två års ålder
Slopestyle och Big Air? Ja, så kallas disciplinerna som innehåller olika typer av element av hoppning, åkning på räcken och i Big Air som är ett större hopp med tricks. Tova berättar att hon fastnade för skidåkningen i tidig ålder.

– Skidor åkte jag första gången när jag var två år gammal och har hållt på sedan dess. Hoppningen kom några år senare. Mina äldre kusiner hoppade mycket och eftersom jag åkte mycket med dem så började jag också hoppa. Det var hur kul som helst så jag har bara fortsatt, säger hon.

Vad är det som är så roligt med skidåkningen?
– Farten, hoppen och att det hela tiden finns något att träna på. Hoppen är ju så stora så att det känns som att flyga och det är ju fantastiskt. Sen är det så många aspekter inblandade i sporten så man kan dela upp det i olika kategorier och träna på det man tycker är roligast för dagen. Så det är väldigt varierat!

Drömmer om OS – “Ska göra allt”
Under 2024 ska Tova delta i fyra Europacup-tävlingar, med första tävlingen i La Clausaz i Frankrike, och under säsongen försöka nå en så hög totalplacering som möjligt – för att kunna kvala in till världscupen och komma med i landslaget. Men ännu större drömmar finns.



OS har varit en dröm sedan jag var liten. Jag vet att det finns en liten chans att
jag kan komma dit och jag ska göra allt jag kan för att göra det möjligt

Tova Stål

Att kombinera en elitsatsning och jobb
Vid sidan av sin skidåkning är Tova projektledare på Hitachi Energys enhet Components, där man tillverkar bland annat genomföringar och lindningskopplare till transformatorer över hela världen. Genomföringar överför energi till och från en transformator och en lindningskopplare kan liknas vid transformatorns växellåda som håller spänningen på en jämn nivå och säkerställer därmed en god elkvalitet.

Tova berättar om hur det är att kombinera en elitsatsning inom idrotten och sitt jobb.
– Det funkar bra för mig, jag tränar på kvällar och helger och prioriterar att ta semester på vintern när jag har tävlingar. Jag gillar att jobba och det håller både kroppen och huvudet i skick att kombinera det med idrotten. Det enda jag måste påminna mig om och planera in i min kalender är att få tillräckligt med vila.

Tova Stål i ett gjuteri på enheten Components

Idrott och rörelse är över lag viktigt både för fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande. För Hitachi Energy är det viktigt att kunna stötta och uppmuntra sina medarbetare till fysisk aktivitet och idrott i sin vardag. Som exempel anordnar företaget regelbundna idrottsutmaningar för sina anställda för att samla in pengar till att bygga skolor i underutvecklade delar av världen. För det mesta handlar det om välmående, att stödja lokal idrott men också som i Tovas fall uppmuntra och stötta på bästa sätt även till en elitsatsning.

– Elitidrottare som Tova har en förmåga att fokusera och prestera, egenskaper som är lika viktiga på jobbet som inom idrotten. Vi är oerhört glada att ha Tova hos oss som projektledare, och följer samtidigt hennes idrottssatsning med spänning, säger Tovas chef, Peter Åsmo, fabrikschef på enheten Components i Ludvika, inom affärsområdet Transformers.

Hur är det att ha en arbetsgivare som är mån om att stötta idrotten?
– Jag tycker att det är super. Idrott är en viktig del i samhället, dels för gemenskapen men också för hälsan. Att idrott är något som Hitachi Energy väljer att satsa på är jättebra, säger Tova Stål.

Peter Åsmo och Tova Stål