2020-11-06 Åseda Hitachi ABB Powergrid. Kraftledningsstolpar av komposit.  Foto: Jonas Ljungdahl

E.ON testar ny kraftledningsstolpe i komposit från Hitachi Energy

Features | Sweden | 25.11.2020 | 3 min read

Fotograf: Jonas Ljungdahl

Hitachi Energys (tidigare Hitachi ABB Power Grid) nya kraftledningsstolpe i komposit är robust, lättklättrad och läcker inga farliga kemikalier. När E.ON nu uppgraderar ledningsnätet i Åseda, Småland, används stolpen första gången på en längre sträcka. 

När energibolaget E.ON utvecklar verksamheten så testas kontinuerligt nya lösningar och material. Ett aktuellt exempel är uppgraderingen av en fem kilometer lång kraftledningssträcka i småländska Åseda – här används för första gången den nyutvecklade kompositstolpen från Hitachi Energy. 

– Många bra idéer riskerar att inte bli sålda om ingen testar dem. På E.ON vill vi ta vårt samhällsansvar och provbygga, säger Peter Ipsen, specialist på E.ON. Den återkoppling jag fått från montaget i Åseda är positiv: Stolpen från Hitachi Energy är stark, oöm och uppfyller våra krav.

Den nya kraftledningsstolpen är uppbyggd av kompositmaterial som består av glasfiber och epoxi, med ett ytterhölje av termoplast. Stolpen är utvecklad och tillverkas vid Hitachi Energys enhet i Piteå. Tack vare många års erfarenhet från tillverkning av rör till isolatorer och omfattande kunskap inom beräkning och fiberlindning har man skapat en stolpe som liknar trä, men är robustare.

– Kompositstolpen är hållfastare än trä, den är lätt att klättra i, underhållsfri och enkel att installera. Till skillnad mot trästolpar behövs ingen impregnering i stolpen, och eftersom inga kemikalier då riskerar att läcka ut i naturen så är den här stolpen en perfekt lösning i miljömässigt känsliga områden, säger Jenny Larsson, vd Hitachi Energy i Sverige.

Bra för miljö och arbetsmiljö

Intresset för den nya kompositstolpen har varit stort sedan den lanserades på Elfack-mässan 2019. Provstolpar har monterats hos flera energibolag, samtidigt som tillverkningskapacitet byggts upp på Hitachi Energy i Piteå. Peter Ipsen såg stolparna för första gången på Elfack, och har sedan dess letat efter ett lämpligt testprojekt. I skogen utanför Åseda fick E.ON napp; här fanns en fem kilometer lång sträcka med trästolpar i dåligt skick, som nu byts ut till 50 nya kompositstolpar.

– En teststräcka med 50 stolpar är stor för oss. Men vi tror på stolpen och det är bra att få testen koncentrerad till ett ställe, säger Peter Ipsen.

Peter Ipsen, specialist på E.ON
Peter Ipsen, specialist på E.ON

E.ON har sedan ett par år tillbaka förbjudit kreosot i kraftledningsstolpar, och använder oftast kopparsaltimpregnerade trästolpar. Men när kraftledningsstolpar nära trädgårdsmiljöer, villatomter och vattenskyddsområden ska bytas ut så väljer E.ON i stället någon form av kompositstolpe.

– Beslutet om att förbjuda kreosot handlar inte bara om miljön, utan även om arbetsmiljön för dem som arbetar med stolpen. Detta är viktigt och de signaler som jag fått är att man kan jobba säkert med nya stolpen från Hitachi Energy, säger Peter Ipsen.

Positivt från flera håll

Projektet i Åseda utförs tillsammans med Elektroskandia, som levererar allt material, och One Nordic, som utför montage. På Hitachi Energy hoppas man att lyckade projekt som det här kommer att få fler energibolag att upptäcka fördelarna med kompositstolpen.

Malin Correia, sälj- och marknadschef på Hitachi Energys tillverkningsenhet i Piteå
Malin Correia, sälj- och marknadschef påHitachi Energys tillverkningsenhet i Piteå. Fotograf: Viveka Österman

– Den feedback vi fått från E.ON, Elektroskandia och One Nordic är väldigt positiv. De använder alla samma argument: Kompositstolpen är bra att klättra i, den är stabil jämfört med trästolpar och så är det en fördel att den inte läcker kemikalier i naturen, säger Malin Correia, sälj- och marknadschef påHitachi Energys tillverkningsenhet i Piteå.

Alla nyheter