Transformers for floating offshore applications

Hitachi ABB Power Grids wprowadza na rynek nowe transformatory dla pływających morskich elektrowni wiatrowych

Press Release | Zurich, Switzerland | 03.06.2021 | 3 min read

Transformatory dla projektów pływających zwiększą potencjał morskiej energetyki wiatrowej poprzez umożliwienie powstania nowej generacji pływających podstacji i turbin.

Hitachi ABB Power Grids zaprezentowało dzisiaj portfolio transformatorów dla aplikacji w obiektach pływających na obszarze morskich farm wiatrowych, zaprojektowanych tak, aby sprostać wymagającemu środowisku morskiemu i wytrzymać narażenia związane z  trudnymi warunkami eksploatacji komponentów pływających. Portfolio to pozwoli na efektywne pozyskiwanie znacznie większej ilości energii wiatrowej i włączenie jej do globalnego systemu energetycznego, bezpośrednio wspierając transformację w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Budowanie farm wiatrowych na morzu wiąże się z wieloma wyzwaniami, nie tylko z nieprzyjaznym wpływem słonej wody. Dotychczas wykorzystywano jedynie niewielki ułamek potencjału offshore, ponieważ w wielu obszarach dno morskie nie jest odpowiednie, a głębokości sięgające 60 metrów nie pozwalają na zastosowanie zamocowanych na stałe komponentów morskich farm wiatrowych.

Pływające podstacje i pływające turbiny wiatrowe stanowią rozwiązanie, które może być stosowane na głębszych wodach, znacznie zwiększając dostępne globalnie możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jednak systemy pływające muszą sprostać własnym wyzwaniom: przez cały okres eksploatacji są w ciągłym ruchu oraz mogą być narażone na wibracje i wstrząsy wywołane falami o wysokości nawet 15 metrów.

- Nasi doświadczeni inżynierowie szczycą się pionierskimi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które przezwyciężają trudne warunki panujące na morzu i tym samym pomagają społeczeństwu podążać w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej - powiedział Bruno Melles, dyrektor zarządzający Biznesu Transformatorów w Hitachi ABB Power Grids. - Pływające systemy elektryczne to ważny krok w rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na morzu, który otworzy ogromne możliwości dla pozyskiwania czystej energii - dodał. 

Wykorzystanie morskiej energii wiatrowej dzięki pionierskim technologiom 

Portfolio obejmuje gamę transformatorów kolektorowych, transformatorów uziemiających i dławików kompensacyjnych dla pływających stacji elektroenergetycznych oraz transformatorów dla pływających turbin wiatrowych, w tym wiodących w branży jednostek WindSTAR.

Transformatory i dławiki są kluczowymi elementami wyposażenia infrastruktury sieciowej, umożliwiającymi przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe. Ta kompletna i specjalistyczna gama urządzeń, opracowana we współpracy z wiodącymi deweloperami pływających farm wiatrowych, spełnia rygorystyczne wymogi operacyjne dzięki lekkiej i modułowej konstrukcji składającej się ze specjalnie zaprojektowanej części aktywnej, kadzi, przełącznika zaczepów, akcesoriów i komponentów zewnętrznych.

0:00/-:-

O Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids jest światowym liderem technologicznym o wspólnym dorobku liczącym prawie 250 lat i zatrudniającym około 36 000 osób w 90 krajach. Firma, z główną siedzibą w Szwajcarii, wspiera przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy przemysłowe oraz klientów infrastrukturalnych w całym łańcuchu wartości, a także rozwijające się sektory, takie jak zrównoważony transport, inteligentne miasta, magazynowanie energii i centra danych. Dysponując bogatym doświadczeniem, globalnym zapleczem i bezkonkurencyjną bazą zainstalowanych urządzeń, Hitachi ABB Power Grids tworzy wartość społeczną, środowiskową i gospodarczą, a także angażuje się w kształtowanie przyszłości zrównoważonej energetyki z wykorzystaniem pionierskich i cyfrowych technologii, jako preferowany dostawca mocniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci energetycznej. www.hitachiabb-powergrids.com

Kontakt

Photo of
Jacek Pielka

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

Wszystkie wiadomości