Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Episod 4: Den elektriska framtiden

Electron bjuder in Emma på att se den elektriska framtiden – en futuristisk värld som drivs av förnybar el. Vilken teknik stöter Emma på när hon reser till denna framtid med hållbar energi? 

Hur kommer vår värld att se ut i framtiden?

Förnybar el kommer att driva större delen av vår värld, från transport till smarta städer! De flesta byggnaderna kommer att använda inbyggda solfångare för att generera sin egen energi för uppvärmning och kylning. När bilar och andra transportmedel drivs av förnybar el kommer det att bli mycket mindre luftföroreningar. Även om el och teknik kommer att spela en viktig roll behöver vi även naturen. Du kan förvänta dig mycket bättre användning av våra stadsområden, med vertikala trädgårdar och mycket mer grönska.  

Vad är en elektrisk framtid?

Det är en framtid där våra energibehov tillgodoses av el som genereras från förnybara källor, t.ex. vind och sol. Före år 2050 kommer det att finnas en otrolig ökning av efterfrågan på el, vilket leder till att det globala elkraftsystemet överför omkring tre gånger mer elenergi än idag. Vid denna tid kommer energi att vara mer hållbar och effektiv, med el huvudsakligen genererad från förnybara energikällor.

Vad gör vi nu för att få en elektrisk framtid att hända?

En hållbar värld är en värld som tillgodoser nuvarande behov utan att försämra för kommande generationer. Elrevolutionen har redan börjat, från enorma förändringar av infrastrukturen för energi till dold teknik som arbetar tyst i bakgrunden och är utvecklad för att göra våra liv trevligare och med hållbara. Men det slutar inte där, eftersom var och en av oss kan påverka våra energi- och konsumtionsval så att framtida generationer kan dra fördel av en hälsosam och riklig planet.